こんにちは、S32G-VNP-RDB3 ボードで GMAC を使用したフレーム プリエンプションを実装していますが、1G bps で成功しました。10M bpsに変更したいのですが、変更できないので、制限は1G bpsでなければならないのでしょうか?
まず、ご回答いただきありがとうございます。私は2枚のS32G-VNP-RDB3ボードを用意し、GMAC同士を1対1のリンクで接続した後、フレームプリエンプションを実行しました。コアはMコアで処理された。私はループバックを使用せずに進めました。この時、時計や設定を写真のように設定しましたが、tx、rxと同様に、フレームプリエンプションのハンドシェイクがこの時点では発生しないという現象が見られました。解決策が必要です!
こんにちは、 @dongmin さん、
お問い合わせいただきありがとうございます。ご質問についてですが、プリエンプション設定は1Gbps専用ではありません。Gmac_Ip_InternalLoopbackを素早く変更して、プリエンプションと 10M bps を使用するようにしたところ、うまく動作しました。より的確なサポートを提供できるよう、以下の情報をお知らせください。
ありがとうございます。
私は今まさにこのように使っています!
こんにちは、 @dongmin さん、
詳細を教えていただきありがとうございます。こちら側で問題を再現してみて、解決策を見つけたいと思います。
可能であれば、前回の返信でお願いした情報を共有してください。
よろしくお願いします。
こんにちは、 @dongmin さん、
返信が遅くなり申し訳ありません。問題が再現できませんでした。プロジェクトを共有していただけますか?あるいは、問題が確認できるような簡略化されたバージョンを共有していただけますか?このコミュニティのプライベートメッセージ機能を利用するか、このThreadに言及したプライベートサポートチケットを作成してください。
よろしくお願いします。