2359384_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2359384_ja-JP

2359384_ja-JP

CAN HDLの例

こんにちは、

私はS32K358 172QボードとAUTOSAR RTD 3.0、そしてS32 Design Studio 3.6.0を使用しています。

NXP S32K358上でCAN HLDドライバコンポーネントのサンプルに取り組んでおり、ループバックモードを正常に動作させることができました。現在、通常モードに切り替えて、PCAN-USBアダプタとPCAN-Viewを使用して通信しようとしていますが、メッセージが表示されません。

ボーレートを500kbpsに設定しました。

CANハードウェアチャネルはFLEXCAN_4に設定されています。

そして、設定からループバックモードを無効にした。

参考のために、プロジェクトフォルダを添付します。ご回答をお待ちしております。

PCAN-ViewからCANメッセージを送信し、オシロスコープを使用してCANライン上の信号を観測しました。バス上に信号が存在していたことから、PCAN側とPCANアダプタは正常に動作していることが確認できました。しかし、ボード側ではメッセージを受信していません。コネクティビティをピンごとに測定しましたが、すべて正しくコネクテッドのようです。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-01-2026 04:30 AM
更新者: