2359057_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2359057_ja-JP

2359057_ja-JP

mimxrt1180 上の Azure NetXDuo

NXPコミュニティの皆様、こんにちは。


MCUXpresso SDK BuilderでAzure NetXDuoを選択してSDKのビルドをクリックすると、ボードが見つからないため、 Azure NetXDuoをmimxrt1180のミドルウェアとして使用できません(下記参照)。

ACR_0-1777534670611.pngACR_1-1777534696047.png


このボード用のミドルウェアを入手する別の方法はありますか?


よろしくお願いいたします。


ACR

開発ボードRe: Azure NetXDuo on mimxrt1180

こんにちは、 @ACR さん

RT1180は現在、NXP製マイクロコントローラ向けAzure RTOSのサポート対象外です。詳細は以下のリンクをご覧ください: NXPマイクロコントローラ向けAzure RTOS | NXP Semiconductors

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。


Re: Azure NetXDuo on mimxrt1180こんにちは、 @EdwinHz
ご返信ありがとうございます。RT1180版のリリースは近いうちに期待できますか?
現在サポートされている別のネットワークスタックはありますか?

よろしくお願いします、
Re: Azure NetXDuo on mimxrt1180

RT1180で現在サポートされているネットワークスタックは、LwIP、Zephyrネットワークスタック、およびここに示されているインダストリアルなプロトコル・スタック(EtherCATやPROFINETなど)です。https: //www.nxp.com/products/i.MX-RT1180#software

RT1180におけるAzureのFUTUREのサポートについては、私にはその情報へのアクセス権限がありません。

BR、
エドウィン。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎05-10-2026 02:41 AM
Updated by: