2358935_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2358935_ja-JP

2358935_ja-JP

Re: S32G274A LLCE CAN

サンプルプロジェクト Can_Llce_DS_Loopback_S32G274A_M7 を使用して LLCE CAN テストを既に完了しました。次に、M7 コア上に LLCE CAN チャネルを作成し、外部 CAN デバイスと通信するための独自のプロジェクトを作成したいと考えています。しかし、プロジェクトの作成時に問題が発生しています。チュートリアルを提供していただけないでしょうか? (https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-Create-a-Blinking-LED-applicati... )取扱説明書のように

Re: S32G274A LLCE CAN

こんにちは、 JACK_Q

お問い合わせいただきありがとうございます!

LLCE CANが外部CANデバイスと通信する場合、以下のCAN2CANの例を参照してください。

Joey_z_0-1777537633719.pngJoey_z_0-1777537633719.png

BR

ジョーイ

Re: S32G274A LLCE CAN

サンプルコードは必要ありません。周辺機器を指定して独自のプロジェクトを作成したいのです。しかし、周辺機器の設定インターフェースにあまり詳しくなく、サンプルコードから周辺機器を少し削除しただけでエラーが発生します。プロジェクトの設定方法に関するドキュメントや、先ほど述べたようなLEDプロジェクトの作成手順書はありますか? Screenshot 2026-05-06 135313.pngScreenshot 2026-05-06 135313.png

Re: S32G274A LLCE CAN

こんにちは、 JACK_Q

このアプリケーションドキュメントには、LLCE CAN2CANデモの現在の使用状況に関する情報が記載されていますので、参考にしてみてください。

Joey_z_0-1778047311288.pngJoey_z_0-1778047311288.png

BR

ジョーイ

Re: S32G274A LLCE CAN

こんにちは、 JACK_Q

お返事ありがとうございます!

必要な書類が入手可能かどうか、社内で確認するお手伝いをいたします!

BR

ジョーイ

Re: S32G274A LLCE CAN

要件を再定義しました。当初は、A53マイクロコントローラ上でS32G274A、vxWorks、SocketCANを実行するというものでした(これはうまくいきました)。現在は、S32DS3.5上でLLCEアプリケーションを開発することが目標です。CANドライバはM7コア上でLLCE CANを実行する必要がありますが、提供されているサンプルプロジェクト(CANTOCANまたはLOOPBACK)はすべてAUTOSARに基づいています。M7コア上で動作するベアメタルLLCE CANサンプルプロジェクトはありますか?あるいは、ベアメタル開発に関して参照できるリソースはありますか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎05-10-2026 05:29 AM
Updated by: