NXPチームの皆様、こんにちは。
下記のリンクの手順に従って作業しましたが、センサとアクチュエーターのサンプルビルドに失敗しました。
この問題を解決するのを手伝っていただけませんか?ありがとうございます。
https://github.com/nxp-appcodehub/dm-knx-iot-apps-with-ets-support-on-nxp-mcus
Shawn_LSQ_0-1777443242499.png
こんにちは、リカルドさん
ご返信ありがとうございます。ステップ4:例のビルディング
CMDより下で実行され、「西側ビルド」のため停止しました。
# Setup environment first sdk/repo/mcuxsdk/mcux-env.cmd # Then build sh script/build_rw612_knx all build-type=Debug
Shawn_LSQ_0-1777513471637.png
こんにちは、
あなたの調子が良いといいのですが。どの手順で問題が発生しているのか、詳しく教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。
リカルド
こんにちは、 @Shawn_LSQと@Ricardo_Zamora さん。
この投稿で報告された問題に対する回避策を提供します。
Windows CLIでのコンパイルに必要な手順書を見つけました。これはGITのインストールに関連するものです。Gitのインストール時に行うべき手順については、添付の画像を参照してください。これにより、コマンドプロンプトからビルドを実行できるようになります。
git_screenshot1.png
git_screenshot2.png
ビルドする前に、以下のコマンドを入力する必要があります。
sdk\repo\mcuxsdk\mcux-env.cmd
これでそちら側の問題が解決するかどうか教えてください。
BR、
ミハイ