您好,NXP团队:
我们正在设计一个使用MIMX8ML6NKZACVB处理器的硬件平台。我们计划将AD28Soc 引脚用于 SD 卡的电源启用功能。该电源使能(PWR_EN)信号必须保持在1.8V,并连接至 B2B 连接器。
从 Confiq 工具中可以看到,AD28 的这个引脚有两个备用功能,如USDCH2_RESET& GPIO。请确认在我的设计中,AD28 引脚的电源使能 (PWR_EN) 功能需要考虑哪些功能
我在 i.MX8M plus 参考原理图文档 SCH-46368 中检查了这个引脚 AD28,发现信号 SD2_RESET_B 连接到 PCA9450 (PMIC) SW_EN 引脚。
1。请确认此引脚在 EVK 中充当 USDCH2 或 GPIO。
2.请在 EVK 原理图中确认NVCC_SD2的电源电压是 3.3V 还是 1.8V
我与 AE 团队进行了讨论,最新情况如下。
在恩智浦开发板上,球体 AD28 被指定为 SD2_RESET_B,用于控制 PCA9450C 内部连接到 SD2 IF 的 SD 卡的负载开关。此设置由 ROM 代码和 Linux 电路板支持包启用,可以很好地支持 SD 3.0。
0-1777431029662.png
为使其正常工作,应使用 4.7KOhms 电阻将 SD2_RESET_B 上拉至 NVCC_SD2。
1-1777431029663.png
2-1777431029666.png
为了支持 SD 3.0,NVCC_SD2 在 RESET 时设置为 3.3V,并将设置为 1.8V 以支持高速访问。这意味着 SD2_RESET_B 信号电平也在 3.3V 和 1.8V 之间切换。
客户可以通过将 VSD_3V3 连接到 B2B 连接器上的 2 个或更多引脚来降低成本,从而使用 PCA9450C 内部的负载开关。
如果客户想改用基板上的外部负载开关,则可以使用 SD2_RESET_B(所谓的 PWR_EN)将其启用,该负载开关已调至 NVCC_SD2,CPU 板上带有4.7kOhms的电阻。请将 SD2_RESET_B 和 SD2 IF 的左侧信号一起连接到 B2B 连接器。
您好,NXP团队,
感谢您的回复。
我们计划使用基板上的外部负载开关。
在处理 PWR_EN 信号时,请确认此 PIN AD28,它将位于 USDCH2 库下,那么我能否将该信号直接连接到 B2B 连接器以启用基板中的负载开关?
是的。如果外部负载开关能通过 1.8V 信号启用,那就更好了。
您好,NXP团队,
感谢您的回复。
我们将把 PWR_EN 信号从 AD28 引脚直接连接到 B2B 连接器。