NXPのエキスパートの方、こんにちは。S32K3 FXOSCについて2つ質問があります。
1. S32K3のFXOSC水晶発振器に対する許容誤差要件は何ですか?データシートからこのデータを入手できません。
2. データシートによると、K3チップの内部FXOSCにはフィードバック抵抗がないと記載されています。そこで、内部に1MΩのフィードバック抵抗があるかどうか確認したいと思います。
Chenxu1_0-1777256809741.pngChenxu1_0-1777256809741.png
ありがとう
助けてくれてありがとう。
2つ目の質問についてですが、FXOSCに外部フィードバック抵抗を追加することを一般的に推奨しますか?「S32K344-WB-DESIGN-FILES」にはFXOSCに1MΩのフィードバック抵抗があると記載されていますが、「S32K3xx - Hardware Design Guidelines -- Rev_D」には記載されていません。
もう一つ質問があります。PLLロックアウトのしきい値についてです。±5、±9、±17、±33の単位は何ですか?1msタスク内で量子化した場合、それぞれ時間サイクルにどのような影響がありますか?VCOが960MHzのS32K312チップの場合です。
Chenxu1_0-1777275442814.pngChenxu1_0-1777275442814.png
ハイ
A1.これはお客様の最終的な用途によって異なると考えます。
例えば、アプリケーションで高精度のクロックが必要な場合は、低いPPM(1分あたりの回転数)が必要になります。
例えば、顧客がCAN通信を必要とする場合など。そして、CANのクロックソースとして、PLL(水晶発振器)によって生成されたAIPS_PLAT_CLKを選択します。
PLLはソースクロック(ここでは水晶発振器クロック)の精度を維持するため、PLLをCANプロトコルクロックとして使用しても問題ありません。PLLのジッターは多少の誤差を生じさせますが、一般的なCANビットタイミングにおける水晶発振器の精度と比較すると、その誤差はx倍小さくなります。
A2。S32K3のデータシートには、FXOSCには内部フィードバック抵抗があると記載されていますが、その値は明記されていません。 「安定した発振を確保するため、FXOSCはフィードバック抵抗を内部に組み込んでいます。」
よろしくお願いします、
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
- 最後の投稿から7週間はスレッドをフォローしますが、それ以降の返信は無視されます。
後日、関連する質問がある場合は、新しいスレッドを作成し、閉じられたスレッドを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------
「S32K344-WB-DESIGN-FILES」内のフィードバック抵抗R168はDNPとマークされているため、実際にははんだ付けされていません。
PLLCAL2[ULKCTL]に関する詳細情報については、AEチームに相談するまでお待ちください。
外部の1MΩ抵抗器を内部の帰還抵抗器と並列に接続することで、等価帰還抵抗を低減します。
帰還抵抗Rfはアンプのループゲインに影響を与え、Rfが低いほどループゲインは低下します。
これにより、特に低温/高温、低電圧、大きな水晶ESR、負荷容量の変動などの境界条件下では、発振マージンが低下する可能性があるため、起動時間、EXTAL/XTAL振幅、PLLロック、およびクロック安定性を検証する必要があります。
こんにちは、ロビン
K3水晶発振器にはフィードバックバイアス抵抗が内蔵されていますが、水晶発振器の外部で1MΩの抵抗を入出力端子に並列接続した場合、何か影響はありますか?