2355414_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2355414_ja-JP

2355414_ja-JP

NXPのデモイメージを使ってもfrdm-imx93が起動しない

SDカードからfrdm-imx93を起動しようとしています。eMMCからでも問題なく動作します。

NXPのサイトリンクから ZIP Rev 4.0 Jun 25, 2025 2.45 MB LF_v6.6.36-2.1.0_images_FRDM_4.0_IMX93をダウンロードしました。その後、以下の手順を実行しました。

zstd -d imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst

sudo dd if=imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic of=/dev/sdc bs=1M status=progress && sync

sudo dd if=imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot of=/dev/sdc bs=1k seek=32 status=progress

それからSDカードをスロットに入れて、SW1[3:0]=0011に設定してから起動を試みました。

しかし、ブートはここから先へ進みません。

U-Boot SPL 2024.04+gde16f4f1722+p0(2024年9月2日 - 10:44:35 +0000) SOC: 0xa1009300 LC: 0x2040010 PMIC: PCA9451A PMIC: オーバードライブ電圧モード DDR: 3733MTS DDR: 3733MTS M33 準備完了

誰か至急助けてください…

よろしくお願いいたします!

Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP

シリアルポートでも同じ現象が見られます。複数のケーブルで試してみました。

Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP

こんにちは、

この手順に従っている際に、ボードのシリアルポートにどのようなエラーが表示されますか?

高速起動モードに移行できない場合は、別のUSBケーブルをお試しください。

よろしくお願いいたします。

Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP

少し先まで進んだが、まだOSには到達していない。問題はブートドライブの内容と、シングルブートバイナリ自体にあると思います。

これについても、ボードに詳しい人に手伝ってもらいたい。

Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP

こんにちは、私も同じ問題を抱えています。WindowsとLinuxの両方で、また異なるLinuxディストリビューションで、様々なイメージを試してみました。EMMCとSDカードの両方が動作していません


結局、原因は分かりましたか?




Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP

Hello

私がやったことはこうです。

root@debian:/mnt/host/LF_v6.6.36-2.1.0_images_FRDM_3.0_i.MX93# uuu -V -b sd_all imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singlebootimx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst
NXP IMXチップ用uuu(Universal Update Utility) -- libuuu_1.5.243-5-g124d086
 
設定ファイルに含める:
PctlチップビデオPID Bcdバージョンシリアル番号
==================================================
SDPS: MX8QXP 0x1fc9 0x012f [0x0002..0xffff]
SDPS: MX8QM 0x1fc9 0x0129 [0x0002..0xffff]
SDPS: MX8DXL 0x1fc9 0x0147
SDPS: MX28 0x15a2 0x004f
SDPS: MX815 0x1fc9 0x013e
SDPS: MX865 0x1fc9 0x0146
SDPS: MX8ULP 0x1fc9 0x014a
SDPS: MX8ULP 0x1fc9 0x014b
SDPS: MX93 0x1fc9 0x014e
SDPS: MX91 0x1fc9 0x0159
SDPS: MX95 0x1fc9 0x015d
SDPS: MX95 0x1fc9 0x015c
SDPS: MX943 0x1fc9 0x0027
SDPS: MX952 0x1fc9 0x0028
SDP: MX7D 0x15a2 0x0076
SDP: MX6Q 0x15a2 0x0054
SDP: MX6D 0x15a2 0x0061
SDP: MX6SL 0x15a2 0x0063
SDP: MX6SX 0x15a2 0x0071
SDP: MX6UL 0x15a2 0x007d
SDP: MX6ULL 0x15a2 0x0080
SDP: MX6SLL 0x1fc9 0x0128
SDP: MX7ULP 0x1fc9 0x0126
SDP: MXRT106X 0x1fc9 0x0135
SDP: MX8MM 0x1fc9 0x0134
SDP: MX8MQ 0x1fc9 0x012b
SDPU: SPL 0x0525 0xb4a4 [0x0000..0x04ff]
SDPV: SPL1 0x0525 0xb4a4 [0x0500..0x9998]
SDPV: SPL1 0x1fc9 0x0151 [0x0500..0x9998]
SDPU: SPL 0x0525 0xb4a4 [0x9999..0x9999]
SDPU: SPL 0x3016 0x1001 [0x0000..0x04ff]
SDPV: SPL1 0x3016 0x1001 [0x0500..0x9998]
FBK: 0x066f 0x9afe
FBK: 0x066f 0x9bff
FBK: 0x1fc9 0x0153
FB: 0x0525 0xa4a5
FB: 0x18d1 0x0d02
FB: 0x3016 0x0001
FB: 0x1fc9 0x0152
FB: 0x0483 0x0afb
FB: 0x1d6b 0x0104
 
組み込みスクリプトを実行します:
 
uuu_version 1.4.149
 
# @_flash.bin| wicイメージから抽出できるブートローダー
# @_image [_flash.bin]| wicイメージをemmcに書き込む。
 
 
# このコマンドはi.MX6/7 i.MX8MM、i.MX8MQで実行されます
SDP: boot -f imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot-scanlimited 0x800000
 
# このコマンドはROMがストリームモードに対応しているときに実行されます
# i.MX8QXP、i.MX8QM
SDPS: boot -scanterm -f imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot-scanlimited 0x800000
 
# これらのコマンドはSPLを使用するときに実行され、SPLがない場合はスキップされます
# SDPUは非推奨になります。SDPUの代わりにSDPVを使用してください
# ヤミン・アメックス
SDPU: 遅延 1000
SDPU: write -f imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot-オフセット 0x57c00 -スキャン制限 0x800000
SDPU: ジャンプ -scanlimited 0x800000
# }
 
# これらのコマンドはSPLを使用するときに実行され、SPLがない場合はスキップされます
# if (SPL が SDPV をサポートしている場合)
# ヤミン・アメックス
SDPV: 遅延 1000
SDPV: write -f imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot-skipspl -scanterm -scanlimited 0x800000
SDPV: ジャンプ -scanlimited 0x800000
# }
 
FB: ucmd setenv fastboot_dev mmc
FB: ucmd setenv mmcdev ${sd_dev}
FB: ucmd mmc dev ${sd_dev}
FB: flash -raw2sparse all imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst/*
FB: flash -scanterm -scanlimited 0x800000 bootloader imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot
FB: 完了
 
 
既知のUSBデバイスが表示されるまでお待ちください...
新しいUSBデバイスが1:2で接続されました。
1:2->開始コマンド:SDPS: boot -scanterm -f imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot-scanlimited 0x800000
1:2->HID(W)エラー: LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7)(20.02秒)
 
 
よろしくお願いいたします。
Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP

こんにちは、

どのコマンドを使用しましたか?

再現できません。

よろしくお願いいたします。

Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP

こんにちは!はい、そうしました。WindowsとLinuxの両方で必ずタイムアウトが発生し、Linuxではセグメンテーション違反が発生します。

Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP

こんにちは、

UUUを使ってフラッシュしようとしましたか?

よろしくお願いいたします。

Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP

こんにちは、

シリアルポートには何が見えますか?高速起動モードでインターセプトできますか?

別のBSPやバージョンで試してみましたか?私の環境では、まだその問題を再現できていません。

よろしくお願いいたします。

Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP

こんにちは、

シリアルポートからはSPL出力しか確認できません。U-Bootが完全に起動しないため、U-Bootプロンプトやfastbootモードに入ることができません。

公式Rev 4.0イメージを使用したシリアル出力:

U-Boot SPL 2024.04+gde16f4f1722+p0(2024年9月2日 10:44:35 +0000)
SOC: 0xa1009300
LC: 0x2040010
PMIC: PCA9451A
PMIC: オーバードライブ電圧モード
DDR: 3733MTS
DDR: 3733MTS
M33準備OK


それ以降の出力はありません。

また、再構築したFlexbuild/U-Boot 2025.04ブートイメージをSDカードの32 KiBオフセットに書き込んでテストしました。ボードは新しいSPLを実行しますが、同じ箇所で停止します。

U-Boot SPL 2025.04 (2026年4月26日 16:21:54 +0000)
PMIC: PCA9451A
PMIC: オーバードライブ電圧モード
DDR: 3733MTS
DDR: 3733MTS
M33準備OK


そのため、U-Bootが完全に起動しないので、fastbootモードに入ることができません。

私は以下のBSP/イメージをテストしました。


1. 公式FRDM-i.MX93 Rev 4.0イメージ:
LF_v6.6.36-2.1.0_images_FRDM_4.0_IMX93

2. MACHINE=imx93frdm 用の私自身の Yocto ビルド

3. Flexbuild/U-Boot 2025.04 SPL/コンテナを再構築


公式のRev 4.0と私のYoctoビルドでは、このブートイメージハッシュを使用しています。

7aba6102e5ec64add632cd6667e77fa3f6886fd72c314e4c01f2964c0fc56a5f imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot


UUUもフラッシュ前に失敗する。ボードが検出されました:

MX93 SDPS 0x1FC9:0x014E

しかしSDPS:起動がタイムアウトします:

開始コマンド:SDPS: boot -scanterm -f imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot-scanlimited 0x800000
HID(W)エラー:LIBUSB_ERROR_TIMEOUT

これはLinuxとWindowsの両方で発生し、別のノートPCを試しても同じ結果になります。

SDカード起動モードの選択についても確認しました。SDカード起動モードを選択し、SDカードを挿入しない場合、シリアル出力は発生しません。SDカードを挿入すると、SPLは起動し、M33準備完了後に停止します。

そのため、現状ではボードはU-Boot/fastbootに到達しません。

Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP私も同じ問題に直面しています。i.mx93 frdm ポータルで入手可能な 4 つの改訂版すべてを試しましたが、
UUUはいつも投げる
HID(W)エラー: LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7)(20.02秒)

eMMCへの書き込みだけでなく、SDカードへの書き込みにも対応しています。
Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP

ようやく何とか動くようになった。

  • 仕様通り32GBのSDカードを使用しました。
  • NXP Yoctoリンクからコードをクローンし、ドキュメントに記載されているとおりにコードをビルドしてフラッシュしました。

カードに書き込んで、上記の手順に従って起動してください。これは私には効果がありました。以前の試みで使用したubootバイナリがEVM向けであってFRDM向けではなかったことが問題だったと思います。

Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP解決しましたか?私も同じ問題に遭遇しましたRe: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP

こんにちは@jventura@qingyu@ssb1@skrimby123


ぜひ試してみてください。

Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXPお使いのU-Bootは古いようです。ハードウェアの変更があったようで、FRDM-IMX93をサポートするのは2025年以降のバージョンのみとなります。

イメージファイルと一緒にブートローダーをフラッシュする方法については、上記の私の投稿を参照してください。

うまくいくといいですね
Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP

私も全く同じ問題を抱えています。


もしかしたら、新しいボードに欠陥があるのかもしれませんね?

Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP

こんにちは、みんな、


ボードは正常に動作するようになりました。どうやらFRDM-i.MX93ボードにハードウェアの変更があったようで、古いU-bootブートローダー(2025年以前のもの)を使用している場合は、この問題が発生するようです。


シリアルダウンローダーモードで起動またはフラッシュを試みると、シリアルモニターでU-Bootのバージョンを確認できます。

古いU-Bootバージョンの例:U-Boot SPL 2024.04+gde16f4f1722+p0(2024年9月2日 10:44:35 +0000)


以下のコマンドでこのブートローダーを試してみてください。うまくいくはずです。

imx-boot-imx93-11x11-lpddr4x-frdm-sd.bin-flash_singleboot


UUUコマンド: uuu -b sd_all imx-boot-imx93-11x11-lpddr4x-frdm-sd.bin-flash_singleboot .wic.zst


上記のブートローダーがうまく動作した場合は、変更を加えた最新のYocto i.MX BSPリポジトリはこちらです: GitHub - nxp-imx/meta-imx: i.MX Yocto Project i.MX BSP Layer · GitHub

Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXPNXPのサポートからこの問題を解決しました。
デモ画像ダウンロードページで、バージョン4.0ではなくバージョン1.0を選択し、最新のuuuを使用して画像をボードにダウンロードします。
Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP

遅れてすみません。

はい、おそらくそうでしょう。私のU-Bootバージョン:
U-Boot SPL 2024.04+gde16f4f1722+p0(2024年9月2日 10:44:35 +0000)

しかし、投稿にある正しいブートロードへのリンクが壊れていて、ダウンロードできません。

Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP私も同じエラーが発生しており、UART DEBUGの出力は以下のとおりです。

U-Boot SPL 2024.04+gde16f4f1722+p0(2024年9月2日 10:44:35 +0000)
SOC: 0xa1009300
LC: 0x2040010
PMIC: PCA9451A
PMIC: オーバードライブ電圧モード
DDR: 3733MTS
DDR: 3733MTS
M33準備OK
Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXPブートローダーへのリンクが機能していませんRe: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXPブートローダーのダウンロードリンクを更新してください。これは依然として多くの人にとって解決されていない問題であり、まだ解決策は見つかっていません。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-30-2026 03:31 AM
更新者: