2354735_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2354735_ja-JP

2354735_ja-JP

Segger Jlinkとの互換性によるS32K324のセキュアデバッグ/ライフサイクルアップデート

こんにちは、

私たちはS32K3を使用しており、HSE FWをインストールしたいと考えています。Segger JLinkは、チャレンジ/レスポンス認証を使用したセキュアデバッグをサポートしているかどうか確認していただけますか?そうでない場合、他にどのような選択肢がありますか?


ありがとうございます

アニル

Re: Segger Jlink compatibility for Secure Debug/ Lifecycle updates of S32K324

こんにちは、

同じテーマについてさらに掘り下げていきます。デモアプリのソースコードとドキュメントには、Trace32のみを使用したHSE_FWのインストール手順が記載されています。PE-Microデバッガーを使用するための個別のドキュメントやコードはありますか?ドキュメントと.cmmファイルを確認しますTrace 32でのみサポートされているスクリプト。


ありがとうございます

アニル

Re: Segger Jlink compatibility for Secure Debug/ Lifecycle updates of S32K324

こんにちは、@anilsp31PAさん

これはSeggerのウェブサイト(https://kb.segger.com/NXP_S32K3xx )からのスクリーンショットです。

lukaszadrapa_0-1776943251999.png

つまり、サポートされていません。

選択肢としては、ペミクロかラウターバッハのどちらかが挙げられます。

Pemicroについては、以下の記事をお読みください。

https://www.pemicro.com/learningcenter/contents.cfm?content_id=82

ラウターバッハの場合、HSE DemoAppにいくつかのリソースが含まれています(HSEファームウェアと同じ場所からダウンロードできます)。

HSE DemoAppのスクリプトは、次のようなパスで確認できます。

c:\NXP\HSE_DEMOAPP_S32K358_0_2_55_0\demo_security_installer\scripts\

 

ファイルを参照してください:

debug_App_ADKP.py

debug_authorization.cmm

adkp_key_input.txt

…または、ラウターバッハに直接連絡してサポートを受けてください。

よろしくお願いいたします。

ルーカス

Re: Segger Jlink compatibility for Secure Debug/ Lifecycle updates of S32K324

HSE_DEMOAPP_S32K3XXはT32でのみ動作しますが、記載されているHSEの例はコードベースであり、任意のデバッガで実行できます。

HSEサンプルパッケージには、S32K344_HSE_FW_INSTALLとS32K344_HSE_FW_UPDATEというサンプルも含まれています。
https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3_HSE_DemoExamples

基本的には同じ機能をコードデバッガーに依存しないように移植したものです

「c:\NXP\S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0\S32K3_HSE_DemoExamples\Readme.md」を引用します。
「このプロジェクトの目的は、さまざまなデバイスにおけるHSE FWの機能を示すための、多様なユースケースシナリオと事例を提供することです。」これは、動作にT32 Lauterbachを必要とする有名なHSE DEMO APPの移植版です。今回はPEmicroとDesign Studioを使用していますが、この2つのツールは互いにうまく連携し、Design Studio IDEを使用して直接デバッグを行うことができます。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-01-2026 02:36 AM
更新者: