安全启动在 BL2 中失败看起来是因为 高效密码学标准(SEC)/CAAM 未初始化。在仔细研究代码时,似乎没有直接调用 sec_init,但看起来配置函数是在它之前被调用的,因此全局变量无法获得 高效密码学标准(SEC) 区块地址的定义常量。即 NXP_CAAM_ADDR 值。当我对这个值进行硬编码时,我可以让它稍微进一点,但随后我出现了无法刷新/重置任务铃声的错误。
你好
NXP_CAAM_ADDR 进行硬编码并克服地址错误但遇到 Job Ring 刷新/RESET 错误时,这通常意味着 CAAM 硬件块要么没有时钟,要么处于过渡状态,要么被安全违规阻止。sec_init没有在配置函数之前被调用的原因,很可能是bl2_main.c中的顺序造成的。或特定平台的plat_bl2_el3_setup.c。 bl2_el3_early_platform_setup 内调用 plat_ls_sec_init() (或与 SoC 类似的函数)。NXP_CAAM_ADDR没有弹出,请检查平台的plat_get_caam_address()函数是否返回 0,或者 BL2 转换表中的数据段是否没有正确映射。此致
开机后,但在加载 SRKH 镜像寄存器并释放 CPU 之前,如果我检查 DCFG_CCSR_DEVDISR1 寄存器,我会发现位 22 (高效密码学标准(SEC)) 设置为 1。根据有关重置的文档,该寄存器应全部为 0。在启动过程的这么早期,这个值可能在哪里设置?我需要对 pbl 命令做些什么吗?RCW 是否有误?我确实看到在低功耗安全寄存器中检测到电源故障,但我也看到配置寄存器显示应忽略/不应对低功率篡改采取行动。
好吧,谁能帮我确认一下?
在 TF-A 驱动程序/nxp/dcfg/dcfg.c 中我找到了一个用于检查是否启用 高效密码学标准(SEC) 的计算方法。它在 SVR_SEC_MASK 和寄存器 0x1ee00a4 的值之间进行比特& ,寄存器 0x1ee00a4 是一个只读寄存器。如果我正确读取了字段,那么 16-23 位的状态是否为 ls1043 或 ls1023,是否 高效密码学标准\(SEC\) 硬件是否启用。我看到该位的值为 0x00000001。哪个会是这个芯片上禁用的高效密码学标准(SEC)封锁,对吗?我参考了完整零件号的示意图并得到了 LS1043ASN7MNLB,当我查看恩智浦的网站显示高效密码学标准(SEC)已禁用时。这是否导致了我的安全启动问题?高效密码学标准(SEC)能否启用这款芯片,还是在它离开恩智浦后就一成不变了?我们需要考虑其他芯片吗,还是可以在没有高效密码学标准(SEC)的情况下进行安全启动?
支持人工智能复制粘贴?如果我们要走这条路,就需要进一步调整代理。如果 SoC 知道自己的代码库,那么它就应该知道 NXP_CAAM_ADDR 是在头文件中静态定义的,而不是先填充的。