2352913_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2352913_zh-CN

2352913_zh-CN

开始使用 S9KEAZN8AMTG

你好。

在 S9KEAZN8AMTG MCU 上闪存我的 C 程序需要什么工具链?如果它与任何 Cortex M0+ 微控制器类似,我有 IDE(MCUXpresso),我购买了调试/闪存探头(MCU-Link 和 TagConnect TC2030 用于在 PCB 上编程 MCU),下载了探测器(LinkServer)的驱动程序,我正在寻找用 IDE 构建的 MCU 的软件开发工具包来完成我的工具链。

提前感谢!

Kinetis EA系列MCURe: Getting started with S9KEAZN8AMTG你好@carlos_o

谢谢你的解释!那么,从这一点出发,我该如何着手呢?既然我已经安装了 TC2030 和 MCU-Link,是否有办法通过刷新传统固件将其变成 Segger J-Link?

如果我使用 S32,我是否能直接找到或被提示下载正确的 SDK(如果有的话)来对我的 MCU 进行编程?

,在此先表示感谢,很抱歉提出这么多问题,这是我第一次在恩智浦生态系统中工作!

致以最崇高的敬意
Re: Getting started with S9KEAZN8AMTG

你好@maxmad

谢谢您的帖子、

MCUXpresso IDE 不支持 KEA 系列,这是一款传统产品,因此您需要使用 IDE 的另一种替代方案,例如适用于基于 Arm 的 MCU 的 S32 Design Studio IDE

你可以参考一些 KEA FRDM 板的入门指南:FRDM-KEAZ128 入门

请注意,如果您使用的是定制板,则需要外部调试器/编程器,例如 PEMicro multilink 或 Jlink。FRDM 板有一个 K20,可以使用 OpenSDA 来刷新/调试 KEA。


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎04-18-2026 03:29 AM
更新人: