2352809_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2352809_zh-CN

2352809_zh-CN

SBCFS26 FCCU 外部上拉配置所需说明

你好,恩智浦、

我们在电机控制器项目中使用了 MFS2613AMDA6 集成电路。

我们已经阅读了产品数据手册,使用双稳定的协议配置(默认)实现了 FCCU。

我们发现图 54。在这一点上,我们理解外部上拉/下拉并不是生物稳定协议配置所必需的。

正确吗?

Sivahari_0-1776416066658.pngSivahari_0-1776416066658.png

但在引用 FCCU12_FLT_POL = 1 的配置时却出现了矛盾。

Sivahari_2-1776416964331.pngSivahari_2-1776416964331.png

如果故障条件为 FCCU1 = 1 和 FCCU2 = 0 电平,那么在 FCCU 1 连接上拉电阻器和在 FCCU2 连接下拉电阻器的目的是什么?

该上拉/下拉是针对无故障条件还是故障条件?


感谢您的支持。







Re: Clarifications required for SBCFS26 FCCU External pullup configuration

你好,西瓦、

5.1 kΩ 和 22 kΩ 电阻器是使用 FCCU 极性 1(FCCU12_FLT_POL = 1)时特别需要的外部电阻器。

FS26 的内部电阻很弱(FCCU1:~800 kΩ 下拉;FCCU2:~200 kΩ 上拉)。系统设计必须确保 MCU 引脚进入高 Z(三态)状态时,SBC 会检测到故障状态。

  • 极性 0(正常 = H/L):如果 MCU 进入高电平 Z,内部电阻会将引脚拉到 L/H,FS26 会将其正确理解为故障。无需外接电阻器。

  • 极性 1(正常 = L/H):如果 MCU 进入高电平 Z,内部电阻会将引脚拉到 L/H,FS26 将其理解为 "正常"。这是不安全的。

因此,对于极性 1,必须添加更强的外部电阻器,以覆盖内部电阻器,并在高 Z 期间强制进入故障状态:

  • FCCU1:5.1 kΩ 外部上拉至VDDIO

  • FCCU2:22 kΩ 外部下拉至 GND。

BRs, Tomas

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎04-18-2026 03:30 AM
更新人: