2351983_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2351983_ja-JP

2351983_ja-JP

i.MX6ULLのCCM_CLK1_N/Pピンを設定して、外部デバイスにクロック信号を出力するにはどうすればよいですか?

i.MX6ULLのCCM_CLK1_N/Pピンを外部デバイスへのクロック信号出力用に設定することは可能ですか?もし可能であれば、Debian Linuxシステムでどのように設定すればよいでしょうか?

Re: i.MX6ULL的CCM_CLK1_N/P引脚如何配置为向外部输出时钟信号

こんにちは、 @DP1042さん

CCM_CLKOは可能ですが、対応するレジスタ(CCM_CCOSRやIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_JTAG_TMS/IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_SD1_DATA3のパッド設定など)はmemtoolを介して制御する必要があります。

Zhiming_Liu_0-1776654075015.pngZhiming_Liu_0-1776654075015.png






よろしくお願いします、
志明

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎04-28-2026 04:46 AM
更新者: