2351661_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2351661_ja-JP

2351661_ja-JP

s32k144 DS StudioおよびSDK、RTDツールのセットアップ

皆様、

私はDS Studio 3.5を使用しています。

CHARUDATTATTL_1-1776263197058.png

S32k144 SDKをインストールできません。解決策を教えてください。

DS Studio 3.4をインストールする必要がありますか?もし必要なら、ダウンロードリンクを教えてください。


よろしくお願いいたします。

チャルダッタ

Re: s32k144 DS studio and SDK, RTD tool setup

こんにちは、チャルダッタさん。

S32K1 SDK RTM 4.0.3 を使用する必要がある場合は、インストールしてください。 S32K1 SDK RTM 4.0.3 S32DSで v3.4 議論を参照 どこで入手できますか?S32_SDK_S32K1xx_RTM_4.0.3 
S32K1 SDK 4.0.x を S32DS v3.5 または v3.6 にインストールすることは推奨されません。現在入手可能な情報によると、S32SDK S32K1XX 4.0.x を統合する予定はありません。S32DS 3.5以降のバージョンにインストールしてください。
 

しかし、最新のS32K1 RTDを使用することをお勧めします。旧SDKはバグ修正のためのアップデートは行われません。
Application Code Hub から K1 FRDM Bundle をクリックしてください。そして、 FRDM_Installation_Guide_2026_03.pdf のセクション 4. インストール手順 に従ってください。

K1 FRDM Bundle Application Code Hub.png


よろしくお願いします、
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

- 最後の投稿から7週間はスレッドをフォローしますが、それ以降の返信は無視されます。
後日、関連する質問がある場合は、新しいスレッドを作成し、閉じられたスレッドを参照してください。

-------------------------------------------------------------------------------

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎04-16-2026 02:30 AM
Updated by: