2351608_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2351608_ja-JP

2351608_ja-JP

i.MX RT1060プロセッサリファレンスマニュアル、文書番号:IMXRT1060RM Rev. 4、2026年1月

i.MX RT1060プロセッサリファレンスマニュアル、Rev.4、01/2026のリファレンスマニュアルの3293ページには、次のように記載されています。
XBAR_IN03をXBAR_OUT07に接続するには、インデックスに従って、
XBAR_OUT07 を選択し、SEL07 (選択した XBAR_OUT インデックスと同じ番号) を選択します。
Select Register 3 XBAR_SEL3 の MSB のフィールドにインデックス (0x03、
選択された XBAR_IN の 16 進数)。
XBAR_SEL3 &= 0x0011; /*SEL7フィールドをクリアします
XBAR_SEL3 |= 0x0300; /*SEL7フィールドに0x03を割り当てます
"
つまり、SEL07 なのか XBAR_SEL3 なのか?それとも、レジスタ XBAR_SEL3 の最上位ビットが SEL07 と呼ばれるのか?もしそうなら、レジスタ アドレスの代わりに (SEL07) をどのように、どこで使用すればよいのか。
また、 XBAR_SEL3 &= 0x0011; /*SEL7 フィールドをクリアします
XBAR_SEL3 |= 0x0300; /* SEL7 フィールドに 0x03 を割り当てます" 正しい
ありがとう

Re: i.MX RT1060 Processor Reference Manual, Document Number: IMXRT1060RM Rev. 4, 01/2026

こんにちは、 @MahmoudRagab さん

NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます!

i.MX RT1060とi.MX RT1060Xのリファレンスマニュアルでは、XBARの設定方法は同じです。XBAR_IN03 を XBAR_OUT07 に接続するには、XBAR_SEL3 の SEL07 に 0x03 をプログラムします。ご使用のユースケースに合わせて、XBAR3入力割り当てテーブルとXBAR3出力割り当てテーブルで、正確なソースインデックスと宛先インデックスを確認してください。

RMの以下のセクションを参照してください。

PixPin_2026-04-16_15-49-42.png

よろしくお願いします、
ギャビン

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎04-16-2026 02:32 AM
更新人: