2351388_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2351388_ja-JP

2351388_ja-JP

S32K344/358/388 SWO Printf が動作しないのは S32DS3.6 です

チームの皆さん、こんにちは。

この手順に従って、PEマルチリンクとS32DS3.6を使用してSWOのprintf関数をテストしました。S32K3の公式EVBを使用し、SWOピンが正常に伸びていることを確認しました。S32K311、312 SWOは正常に動作しますが、S32K344、358、388は印刷できません。ソフトウェアに何らかの隠れた設定があるはずです。テストして試していただけますか?

S32DS3.6.1、3.6.2をテストしました。3.6.3、3.6.5.すべて同じように動作します。311/312は正常に動作しますが、344、358、388は動作しません。

Jeremy_He_0-1776246390000.png


優先度:高S32DSRe: S32K344/358/388 SWO Printf not work is S32DS3.6

S32K344と312のSWOルーティングに関するRMを確認しました。344はより複雑です。ソフトウェアによって追加のスイッチをオンにする必要があるのかもしれません。

Jeremy_He_0-1776247696494.png



Jeremy_He_1-1776247702054.png




よろしくお願いいたします。

ジェレミー

Re: S32K344/358/388 SWO Printf not work is S32DS3.6

こんにちは、ジェレミーさん。

あなたの問題を調べてみます。以前は既知のバグでしたが、現在は修正されていることを願っています。最新のPE Microプラグインを使用していますか?

Re: S32K344/358/388 SWO Printf not work is S32DS3.6

こんにちは、ジリさん。


これは私のPEマイクロプラグインです

Jeremy_He_0-1778722651976.png


Re: S32K344/358/388 SWO Printf not work is S32DS3.6

こんにちは、ジェレミーさん。

最新のPE Microプラグイン(v6.1.8)をお試しください。

Re: S32K344/358/388 SWO Printf not work is S32DS3.6

こんにちは、ジリさん。

後で時間ができたら試してみますか?バージョン6.1.8は試してみましたか?


よろしくお願いいたします。

ジェレミー

Re: S32K344/358/388 SWO Printf not work is S32DS3.6

こんにちは、Jiriさん。この問題は私の方ではまだ解決していません。そちらでは何か進展はありますか?


よろしくお願いいたします。

ジェレミー

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-24-2026 04:32 AM
更新者: