2351382_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2351382_ja-JP

2351382_ja-JP

s32r45はeMMCから起動できません

当社の基板はeMMCからの起動ができませんが、SDカードからの起動は正常に動作します。

S32FlashTool_v2.1.4を使用してシリアル経由でfsl-image-車載-s32r45evb.sdcardという名前のイメージをeMMCに書き込み、ブート選択をeMMCブートに設定した後、シリアルポート0に何も出力されません。

専門家に見てもらって、問題箇所を特定してもらいましょう。

Re: s32r45 unable to boot from eMMCこんにちは、ピーター
私が書き込んだファイルは、公式にダウンロードしたファイル fsl-image-auto-s32r45evb.sdcard です。コンソール出力は、デフォルトでシリアルポート0、ボーレート115200に設定されていますか?
よろしくお願いします
Re: s32r45 unable to boot from eMMC

こんにちは、

ブート構成設定「001」が「予約済み」を意味することを確認してください。ブート構成011と001を試してみました。

IVTの正しいオフセット位置がロードされました。次の画像は、eMMCから読み取られたデータを示しています。

sinetech_0-1776326381005.png


Re: s32r45 unable to boot from eMMC

こんにちは、

レーダーチームと話していたのですが、正しくする必要があります。

1. ブート設定

petervlna_0-1776324541129.png

正しい設定001bを使用していることを確認してください。


そして、ソフトウェアは正しいオフセット位置にロードされていますか?

petervlna_1-1776324569989.png

よろしくお願いいたします。

ピーター


回复: s32r45 unable to boot from eMMCSW32R45 Linux BSP 39.0.0 は S32R45 Linux BSP のバージョンです。Re: s32r45 unable to boot from eMMC

新たな発見:8回の再起動試行後、BootROMはシリアルブートモードに移行する。

Re: s32r45 unable to boot from eMMC

eMMC回路で4本のデータラインを使用する場合、eMMC信号線は1.8Vを採用します。

Re: s32r45 unable to boot from eMMC

お使いのデバイスのeMMCバージョンは何ですか?5.0?

EMMCのブート問題が発生した場合、S32R45側のエラーログが役立つでしょう。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
昨日
更新者: