EB構成SBC SPI通信(1)マニュアルにはFS26の通信ビット幅は32と書いてあるのに、なぜEB構成では通信ビット幅が8かどうかチェックするのですか?


(2)アカウントにログインするたびにモバイル認証コードが必要なのはなぜですか?また、応答が遅いのはなぜですか?
Re: EB配置SBC的SPI通信アカウントログインにセキュリティ対策が追加されたため、ログイン時の操作がやや遅くなる場合があります。場合によってはログインできないこともありますので、ご了承ください。今後改善していく予定です。
Re: EB配置SBC的SPI通信
- FS26マニュアルに記載されている「32ビットSPI」とは、レジスタフィールド、アドレス、読み書きビット、データ、CRCなどを含む、32ビット(4バイト)長の完全なSPIコマンド/レスポンスメッセージを指します。NXPの公式ドキュメントでは、MOSI/MISOの32ビットフィールドが明確に分類されており、Bit31~Bit0の配置が32ビットワードを構成します。
- EB tresos / AUTOSAR SpiDataWidth : これは、SPI ドライバによって毎回シフトアウトされる「データ ユニット (フレーム)」の幅 (要素あたりのビット数)を指します。一般的なハードウェア/IP および MCAL 実装では、通常8 または 16です。FS26 の 32 ビット メッセージは、基盤となる SPI ハードウェアが「32 ビット フレーム長」をサポートする必要はなく、通常4 つの連続した 8 ビット フレーム (CS はアクティブなまま) で送信されます。