私はTJA1103AをMIIモードで使用しており、片側はMPC5777C(FEC MAC)に、もう片側は100BASE-T1経由でdSPACEに接続しています。
TJA1103 データシート (Rev.3.0)は、2つの異なる文脈で出現するためです。
1. 表18(ピンストラップ、その他グループ):LEADER/FOLLOWERは、自律モードおよび極性補正とともにCONFIG5/CONFIG6で設定されます。
2. ポート機能レジスタ(ビット8~11):MII_LEADER_ABILITY、MII_FOLLOWER_ABILITY、RMII_LEADER_ABILITY、RMII_FOLLOWER_ABILITY — ここで「リーダー」は、TXC/RXCクロック(MIIクロック方向)を出力するPHYを指します。
私の質問:表18のLEADER/FOLLOWERは、以下を指しますか?
(a) MDIリンク上の100BASE-T1タイミングマスター/スレーブの役割(PHYがツイストペア上のラインクロックを提供する)、または
(b)MACとPHY間のMII/RMIIクロックの方向?
同じような曖昧さに遭遇した人はいますか?
ご説明いただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
TJA1103データシートの表18にあるLEADER/FOLLOWER設定は、MDIツイストペアインターフェース上の100BASE-T1リンクタイミングのマスター/スレーブの役割(つまり、物理リンクのラインタイミングを提供するPHY)を指します。対照的に、ポート機能レジスタのLEADER/FOLLOWERビットは、MACとPHY間のMII/RMIIクロックの方向を示します。したがって、同じ用語が使用されていますが、表18はワイヤ上のリンクレベルのタイミングに関するものであり、レジスタビットはMACへのインターフェースクロックに関するものです。