2349956_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2349956_ja-JP

2349956_ja-JP

RT1052におけるSDRAMのIPTXDATレジスタの設定に関する問題

NXPテクニカルサポート:

こんにちは!

以下は、NXP公式RT1052 SDKに含まれる.iniファイルからのSDRAM初期化セクションです。

FUNC void _sdr_Init(void)
ヤージュ
// IOMUXの設定
_WDWORD(0x401F8014, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8018, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F801C, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8020, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8024, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8028, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F802C, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8030, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8034, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8038, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F803C, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8040, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8044, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8048, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F804C, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8050, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8054, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8058, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F805C, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8060, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8064, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8068, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F806C, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8070, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8074, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8078, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F807C, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8080, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8084, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8088, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F808C, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8090, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8094, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F8098, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F809C, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F80A0, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F80A4, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F80A8, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F80AC, 0x00000000);
_WDWORD(0x401F80B0, 0x00000010); // EMC_39、DQS PIN、SIONを有効にする

// パッド Ctrl
// ドライブ強度 = 0x7 でドライブ強度を上げる
// そうしないと、data7 ビットが失敗する可能性があります。
_WDWORD(0x401F8204, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8208, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F820C, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8210, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8214, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8218, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F821C, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8220, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8224, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8228, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F822C, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8230, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8234, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8238, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F823C, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8240, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8244, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8248, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F824C, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8250, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8254, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8258, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F825C, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8260, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8264, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8268, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F826C, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8270, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8274, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8278, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F827C, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8280, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8284, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8288, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F828C, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8290, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8294, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F8298, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F829C, 0x000110F9);
_WDWORD(0x401F82A0, 0x000110F9);

// SDRコントローラレジスタの設定/
_WDWORD(0x402F0000,0x10000004); //MCR
_WDWORD(0x402F0008,0x00000081); // BMCR0
_WDWORD(0x402F000C,0x00000081); // BMCR1
_WDWORD(0x402F0010,0x8000001B); // BR0、32MB

_WDWORD(0x402F0040,0x00000F07); // SDRAMCR0
_WDWORD(0x402F0044,0x00652922); // SDRAMCR1
_WDWORD(0x402F0048,0x00010920); // SDRAMCR2
_WDWORD(0x402F004C,0x50210A08); // SDRAMCR3

_WDWORD(0x402F0090,0x80000000); // IPCR0
_WDWORD(0x402F0094,0x00000002); // IPCR1
_WDWORD(0x402F0098,0x00000000); // IPCR2


_WDWORD(0x402F009C,0xA55A000F); // IPCMD、SD_CC_IPREA
SDRAM_WaitIpCmdDone();
_WDWORD(0x402F009C,0xA55A000C); // SD_CC_IAF
SDRAM_WaitIpCmdDone();
_WDWORD(0x402F009C,0xA55A000C); // SD_CC_IAF
SDRAM_WaitIpCmdDone();
_WDWORD(0x402F00A0,0x00000030); // IPTXDAT
_WDWORD(0x402F009C,0xA55A000A); // SD_CC_IMS
SDRAM_WaitIpCmdDone();
_WDWORD(0x402F004C,0x08080A01); // 初期化完了後にSDRAMの自己リフレッシュを再度有効にします。
}

公式のリソースマネージャ(リファレンスマニュアル)を確認しましたが、ステートメント「_WDWORD(0x402F00A0,0x00000030); // IPTXDAT」でレジスタ0x402F00A0のデータがx00000030に設定されている理由がまだ理解できません。実際、この部分はリソースマネージャではほとんど説明されていません。これは「0011 = CASレイテンシ = 3クロックサイクル」を設定するためだという説がネット上でありますが、それは正しいのでしょうか?

ありがとう!

Re: RT1052的SDRAM的IPTXDAT寄存器的配置问题

ありがたい!

Re: RT1052的SDRAM的IPTXDAT寄存器的配置问题

こんにちは、 @FromCH0 さん

弊社製品にご関心をお寄せいただき、また弊社のコミュニティをご利用いただき、誠にありがとうございます。

"_WDWORD(0x402F00A0,0x00000030); // IPTXDAT

_WDWORD(0x402F009C,0xA55A000A); // SD_CC_IMS" は、SDRAM メモリ内のモード レジスタに書き込むために使用されます。

SDRAMを初期化するには、SDRAMメモリ内のモードレジスタを設定する必要があります。以下は、SDRAM内のモードレジスタの例です。レイテンシモード、バーストタイプ、バースト長などを設定します。

11.png


つまり、0x00000030はSDRAM内部のモードレジスタの設定値に対応します。CASレイテンシを3、バースト長を1に設定した。


お役に立てれば幸いです。

よろしくお願いいたします。

メイ・リウ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎04-18-2026 02:32 AM
Updated by: