2349772_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2349772_ja-JP

2349772_ja-JP

MIMXRT1170-EVK フラッシュICの問題

お客様、

当社はMIMXRT1170-EVKをベースにカスタム基板を設計しました。
NOR Flash 128Mb QPI/QSPI、IS25WP128-JBLE、パッケージ:SOIC-WIDE-8 を使用したカスタムボードが動作しません。IC は、販売代理店の Mouser、DigiKey から購入しました。

Avnet社はOEM ISSIからIC IS25WP128F-JBLEを入手し、最初にMIMXRT1170-EVKに組み込みましたが、動作しませんでした。

評価ボードからICを交換すると、正常に動作します。

解決策、またはICのピン交換をできるだけ早く提供していただくようお願いします。

よろしくお願いいたします。

ラヴィ・カント・ヴァルマ

HAL、ハイデラバード、インド

Re: MIMXRT1170-EVK Flash IC Issue

こんにちは、 @Ravi07011983 さん

あなたの調子が良いといいのですが!

先ほど話し合ったように、SFDCでは常に同期を保ちましょう。良い一日をお過ごしください!

よろしくお願いします、
ギャビン

Re: MIMXRT1170-EVK Flash IC Issueお客様、
評価ボード MIMXRT1170-EVK NOR Flash 128Mb QPI/QSPI、IS25WP128-JBLE、パッケージ:SOIC-WIDE-8 が動作しません。
解決策の提供を依頼します。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎04-28-2026 02:46 AM
Updated by: