2349760_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2349760_ja-JP

2349760_ja-JP

i.MX93EVK の eMMC をダウンロードモードで UUU を使用して正常にプログラムできませんでした
  • WSL Ubuntu 20.04

  • LF_v6.12.49-2.2.0_images_IMX93EVK.zip

  • sudo uuu uuu.auto
    nxp imx チップ用の uuu (ユニバーサル アップデート ユーティリティ) -- libuuu_1.5.243-4-ga377d1e

    成功 0 失敗 0


    1:1-6458439E 1/1 [=================100%=================] SDPS: boot -f imx-boot-imx93-11x11-lpddr4x-evk-sd.bin-flash_singleboot


  • U-Boot情報

    U-Boot 2025.04-g4ddbad60eff3(2025年11月19日 07:56:58 +0000)

    リセットステータス: POR

    CPU: NXP i.MX93(52) Rev1.1 A55 (1700 MHz)
    CPU:インダストリアル温度グレード(-40℃~105℃)、40℃
    モデル: NXP i.MX93 11X11 EVKボード
    DRAM: 2 GiB
    TCPC: ベンダーID [0x1fc9]、製品ID [0x5110]、アドレス [I2C2 0x52]
    SNK.Power3.0 on CC1
    tcpc_pd_receive_message: ALERTレジスタのポーリング、TCPC_ALERT_RX_STATUSビットが失敗、ret = -62
    TCPC: ベンダーID [0x1fc9]、製品ID [0x5110]、アドレス [I2C2 0x51]
    TCPC: ベンダーID [0x1fc9]、製品ID [0x5110]、アドレス [I2C2 0x50]
    コア: 251個のデバイス、38個のuclass、デバイスツリー: 別個
    MMC: FSL_SDHC: 0、FSL_SDHC: 1
    環境をどこからともなく読み込んでいます... OK
    [*]-ビデオリンク 0adv7535_mipi2hdmi hdmi@3d: cecデバイスID=0x3cが見つかりません
    パネルデバイスhdmi@3dのプローブに失敗しました
    表示タイミングの取得に失敗しました
    プローブビデオデバイスが失敗しました、戻り値 -19

    [0] lcd-controller@4ae30000、ビデオ
    [1] dsi@4ae10000、ビデオブリッジ
    [2] hdmi@3d、パネル
    adv7535_mipi2hdmi hdmi@3d: CECデバイスID=0x3cが見つかりません
    パネルデバイスhdmi@3dのプローブに失敗しました
    表示タイミングの取得に失敗しました
    プローブビデオデバイスが失敗しました、戻り値 -19
    掲載: シリアル
    出力: シリアル
    エラー: シリアル

    ビルド情報:
    - ELEファームウェアバージョン2.0.4-e804f3c9

    MMC: カード提示なし
    UID: 6458439e25d046af8f674c2455dfa2dd
    USBブートを検出します。ファストブートモードに入ります!
    ネットワーク: eth0: ethernet@42890000、eth1: ethernet@428a0000 [PRIME]
    ファストブート:通常

    mfgtoolsはUSBから起動します
    ***警告 - mfgtoolsにはデフォルト環境を使用してください
    デフォルト環境を使用する

    bootcmd_mfg を実行します: mfgtool_args を実行します。iminfo が${initrd_addr}の場合、test が${tee}の場合、bootm を実行します。それ以外の場合は${tee_addr} ${initrd_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}を実行します。それ以外の場合は${loadaddr} fastboot を実行します...; ${fb_cmd} ${kboot} ${fdt_addr}します。
    自動起動を停止するには、任意のキーを押してください: 0

    ## 83800000 番地の画像を確認中...
    不明な画像フォーマット!
    fastbootを実行...
    自動USB 0
    デフォルトのpinctrlの設定に失敗しました
    USB用のボードの初期化に失敗しました
    デフォルトのpinctrlの設定に失敗しました
    USB用のボードの初期化に失敗しました
    USBデバイスが見つかりません
    USB初期化失敗: -19
    u-boot=>

    ご回答いただき、誠にありがとうございます。

Re: Unable to successfully program the eMMC on the i.MX93EVK using UUU in Download Mode

こんにちは@weiyi

Windows環境でフラッシュ作業を行う際にも、このエラーは発生しますか?

よろしくお願いします、
志明

Re: Unable to successfully program the eMMC on the i.MX93EVK using UUU in Download ModeSDカード経由でLinuxを起動し、ddコマンドを使ってフラッシュメモリにwicイメージを書き込むことで問題を解決しました。Re: Unable to successfully program the eMMC on the i.MX93EVK using UUU in Download Mode

私もFRDM-imx93で全く同じ問題に遭遇しました。Linuxからのフラッシュも解決策の一つですが、同じ問題に直面している方がいれば、私には以下の方法が効果的でした。

U-Bootシェルを取得したら:

USB デバイスが見つかりません USB 初期化に失敗しました: -19 u-boot=>

試してみることもできます:

=> usb stop
=> usb start
=> fastboot usb 0

失敗した場合は、シリアルダウンロード専用のUSBポートのみを(基板側で)抜き差しし、上記のコマンドを再度実行してください。その時点でUSBはuuuで検出可能になるはずなので、uuuは先に進めます。
なお、その間もuuuは実行を継続します(USBデバイスが認識されるのを待機するため)。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎08-18-2026 02:30 AM
更新者: