2349737_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2349737_ja-JP

2349737_ja-JP

EBライセンス更新

こんにちは:

EB24.0ライセンスを更新する際に、アクティベーションコードを入力したところ、次のようなメッセージが表示されました...

ステータス:9、回答待ち

ステータス: 11、完了

エラー: flxActAppActivationSend (50040,41147,10249)
ロックを取得できませんでした: ELKB、CertificateQuantity、178844298
FlexNetオペレーションサーバーへの接続に失敗しました。

一方、私が見つけたアクティベーションコードは次のとおりです。

Jasmine_Li_0-1775984466948.png

EBを引き続き利用するにはどうすればいいですか?

Re: EB许可证更新

こんにちは、 @Jasmine_Li さん

スクリーンショットには、NXPが既に2026年6月30日まで有効な新しいEB Treosoアクティベーションコードを公開していることが示されています。EBクライアントライセンスアドミニストレーターでこの更新されたキーを使用してEB Treosoをアクティベートする必要があります。表示されたエラーは、古いキーが無効になっているために発生しています。スクリーンショットに表示されている新しいキーを使用すれば、アクティベーションの問題は解決します。


BR、ダニエル

 
Re: EB许可证更新

アクティベーションコードが更新されました。本当にありがとうございます!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎04-15-2026 03:35 AM
Updated by: