2348863_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2348863_ja-JP

2348863_ja-JP

RTD 3.0.0に付属するS32K1 FTM GPTドライバ

チームの皆さん、こんにちは。

FTM 1 CH0をGPT割り込みソースとして有効にしても、コードジェネレータによって割り込みが自動的に有効になるわけではありません。しかし、FTM0 CH0で同じことを行うと、割り込みが有効になります。これは、例 Ftm_Gpt_Example_s32K148 で使用されているケースです。行を手動で追加します

#define FTM_1_CH_0_CH_1_ISR_USED

generated/include/ ディレクトリ内の Ftm_Gpt_Ip_Cfg_Defines.h は機能します。

image.png

バグかどうか確認してください。

RTDS32_CONFIG_TOOLS32DSRe: S32K1 FTM GPT driver that comes with RTD 3.0.0

こんにちは@ Nhi_Nguyen

迅速な対応ありがとうございました。

Re: S32K1 FTM GPT driver that comes with RTD 3.0.0

こんにちは、 @Senlent さん

あなたの問題点が理解できました。これは確かに問題だと思います。チケットが作成されました:ARTDCT1-1122。回避策として、前回の回答で述べたように、FTM1の割り込みを有効にしたい場合は、FTMインスタンスを2つ構成してください。

よろしくお願いいたします。

Re: S32K1 FTM GPT driver that comes with RTD 3.0.0

こんにちは、@ Nhi_Nguyen

おっしゃることは理解できます。

これが私がそれを改造した方法です。

この変更は問題を引き起こすだろう。この問題が再現できますか?

image.png

Re: S32K1 FTM GPT driver that comes with RTD 3.0.0

こんにちは、 @Senlent さん

このチャネルの割り込みを有効にする前に、FTM1_CH_0を設定しましたか?このような:

FTM.pngFTM1.png

よろしくお願いいたします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎04-11-2026 03:31 AM
更新者: