i.MX95には、M7コアで使用できる専用の2D GPUが搭載されるという記事を読みました。
NXPが提供するベアメタルVGLiteドライバは、i.MX95に搭載されている2D GPUをサポートしますか?
RTシリーズやプロセッサ向けにVGLiteドライバを使用する例がたくさんあるようですね。これらはi.MX95のM7および2D GPUにも適用され、動作しますか?
2D GPU用のドライバは完全にオープンソースですか?つまり、事前にコンパイルされたライブラリは不要ですか?
i.MX95やその他のMPUについては、VGLiteや関連するサポートは提供されていません。それについても、今のところサポートの予定はありません。
最新のSDK(2603)を確認したところ、g2d+DPUのデモが含まれていました。つまり、2D GPUとディスプレイが有効になっているということです。i.MX MPUの場合、2D GPUはG2Dライブラリによってサポートされています。
SDK_26_03_00_IMX95LPD5EVK-19\middleware\g2d_dpu\cm7 を確認すると、g2d ライブラリは「libg2d.a」によってリリースされています。オープンソースではありません。