チームの皆さん、こんにちは。
S32K1xx RTD 3.0.0
u32Ftfc_Mem_InFls_Ip_Write() の長さは、コード内の複数の理由により 8 バイトの書き込みに制限されています。
例えば、Ftfc_Mem_InFls_Ip_WritePreCheck() は 8 バイトの長さしか受け付けません。
しかし、Ftfc_Mem_InFls_Ip_Write() の説明には次のように記載されています。
プログラムするフラッシュ領域のサイズ(バイト単位)は、8バイトとアラインメントされている必要があり、最大値は128バイトです。
次の改訂でそのコメントを修正してもらえますか?
BR、ダニエル
こんにちは、 @danielmartynek さん、
この問題について、RTDチームにバグ報告( ARTDCMEM-1545 )を提出しました。次回の改訂計画に関する情報が入手でき次第、お知らせします。
よろしくお願いいたします。
ダン