2347230_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2347230_ja-JP

2347230_ja-JP

PEmicro GDB 起動失敗: GDB サーバーが接続を確立できませんでした

私たちはS32k312デバイスを使用しています
S32 Design Studio バージョン 3.5 でデバッグを試みると、以下のようなエラーが発生します。別のPEマイクロチップを使ってみましたが、やはり同じ問題が発生します。以前は正常に動作していました。
PE MicroのLEDは適切です
手伝っていただけますか?

2026-04-08_15h04_22.png

Re: PEmicro GDB Launch Failure : The GDB Server was not able to establish a connection

こんにちは、 @vasaviさん

お使いのS32DSには、最新バージョンのPEmicro GDB Serverプラグインがインストールされていますか?バージョンは6.1.8であるはずです。

また、コードや設定を一切変更せずに新しいプロジェクトを作成し、デバッグセッションを開始してみていただけますか?その場合、デバッグは可能ですか?

また、デバッグクロック速度を下げてみることもできます。例えば、PEmicroデバッガータブのデバッグ構成で、5000kHzから約3000kHzに変更してみてください。

最後に、MCUに正しく電源が供給されていること、およびデバッガがJTAGピンに正しく接続されていることを再度確認してください。


BR、VaneB

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎04-09-2026 02:43 AM
更新者: