2346681_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2346681_ja-JP

2346681_ja-JP

VS Code
 

VS Codeで開発する際、プロジェクトをインポートした後、コンパイラは生成されたboard_files.cmakeファイルにendif文しか含まれていないというエラーを指摘します。 Snipaste_2026-04-08_11-40-22.png

MCXNRe: VScode

これまでは、ツールとSDKパッケージをインストールした後、 Freestanding版のみを試していました。 アプリケーションが繰り返しエラーを起こします。

指示された手順に従ってリポジトリを試してみたところ、ツールは完璧に動作しているようです!

ご返信いただき、誠にありがとうございます。後日、何か問題が発生した場合は、再度提出させていただきます。

image.png

Re: VScode

こんにちは、 @damonyun さん。

私のシステムでSDK_26_03_00_FRDM-MCXN947をテストしてみました。コンパイルは正常に完了しました。

これが私の手順です。

1. SDK_26_03_00_FRDM-MCXN947 SDKパッケージをダウンロードします。

MCUXpresso SDK Builder

Snipaste_2026-04-08_17-58-57.png

2. ダウンロードしたSDKパッケージをVS Code用のMCUXpressoにインポートします。

Snipaste_2026-04-08_18-00-47.png

3. リポジトリからhelloworldデモをインポートします。

Snipaste_2026-04-08_18-01-26.png


4. コンパイル

Snipaste_2026-04-08_18-02-50.png

あなたのテスト手順は私と同じですか?

BR

ハリー

Re: VScodeSDKのバージョンは26.3です。Re: VScode

インストールが完了し、チェックも合格しました。

Snipaste_2026-04-08_16-27-26.png

Re: VScode

こんにちは、 @damonyun さん。

使用しているMCXN947 SDKのバージョンは何ですか?

 

Snipaste_2026-04-08_15-36-04.png

MCUXpressoインストーラーを使用して、MCUXpresso SDK Developerを正常にインストールしましたか?

BR

ハリー

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎04-09-2026 02:33 AM
更新人: