2346410_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2346410_ja-JP

2346410_ja-JP

複数のMC33771Cデバイスをデイジーチェーン接続しても動作しません。故障ピンがトリガーされ、ハイレベルに引き上げられます。

NXPコミュニティの皆様、こんにちは。

MC33771C デバイスを 4 つデイジーチェーン接続しようとしているのですが、デイジーチェーン接続した MC33771C デバイスが 1 つ以上になると、フォルト ピンがハイレベルになり、赤色の LED が点灯するという問題が発生しています。


より分かりやすくするために回路図を添付しました。

Screenshot 2026-04-07 at 16.15.56.png

ここでは、NXPが推奨するレイアウトに従いました。私はHM2012NLというトランス絶縁器を使用しています。センタータップ抵抗R74とR73は150Ω、センタータップコンデンサは10nFです。


セラミックコンデンサ(C75~C78)はすべて220pFです。


MC33771Cを搭載した基板を1枚だけMC33664に接続した場合は正常に動作しますが、2枚目のMC33771Cを接続すると、赤いLEDが点灯します。


この問題を解決するために私にできることがあれば教えてください。回路図に関する問題だと思うのですが、確信はありません。


手伝ってくれてありがとう。


アナンド


Re: Daisy Chaining Multiple MC33771C devices not working. Fault pin is triggered and pulled high.

ねえ、エリカ、

迅速なご返信ありがとうございます。

私のシステムでは、9.8.2と9.8.3に示すように、障害ピンはハートビートとして使用されません。


Faultピンは、故障を視覚的に表示するために、直列抵抗器を備えたLEDを点灯させる目的でのみ、ローカルで使用されます。


回路図の全文を添付しました。ここでは、セクション13.2.6.3の図49に示されている変圧器アイソレータを使用していることがわかります。センタータップ抵抗、静電容量、デカップリングコンデンサについても、表96と同じ値を使用しています。


私の問題の原因になりそうな点があれば教えてください。





Re: Daisy Chaining Multiple MC33771C devices not working. Fault pin is triggered and pulled high.

こんにちは、

接続部分の完全な回路図、もしくは少なくともブロック図を共有していただけますでしょうか?これは、デイジーチェーン構成が正しく設計されているかどうかを確認するのに役立ちます。
さらに、データシートの9.8.2項および9.8.3項、特に「FAULTピンのデイジーチェーン動作」を参照してください。
FAULTピンは、そのセクションに記載されている推奨構成に従って接続されていますか?

Re: Daisy Chaining Multiple MC33771C devices not working. Fault pin is triggered and pulled high.

エリカさん、ありがとう!

まさにそれが問題だったのです!


素敵な一日をお過ごしください!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎04-10-2026 02:38 AM
Updated by: