2346060_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2346060_ja-JP

2346060_ja-JP

RT1176コア電圧問題に関するお問い合わせ

MIMXRT1176というMCUのデータシートには、周波数によって対応する電源電圧範囲が異なると記載されています。コア電圧と周波数は線形関係にあるのでしょうか?周波数が500MHzの場合、コア電圧の最小値は何ボルトですか?

Re: RT1176 Core Voltage Issue Inquiry

こんにちは@Zhaozhiling さん


申し訳ありませんが、両者の関係は線形ではありません。M7 500MHzの場合、最小コア電圧は1.0Vである必要があります。


すてきな一日を、
カン


-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
- 最後の投稿から7週間はThreadをフォローしますが、それ以降の返信は無視されます。
後日、関連する質問がある場合は、新しいThreadを作成し、閉じられたThreadを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------

Re: RT1176 Core Voltage Issue Inquiryありがとう。問題は解決しました。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎04-10-2026 03:32 AM
Updated by: