2345726_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2345726_ja-JP

2345726_ja-JP

S32K324:メモリレイアウト

S32K324 MCUのメモリレイアウトを探しているのですが、データシートには見つかりませんでした。

MCUに搭載されている各種メモリセクション(Pflash、RAMなど)の開始アドレスとサイズを一覧にした資料はありますか?

Re: S32K324 : Memory Layout

こんにちは、@ RIJILKP

A.S32K3のメモリ情報は、リファレンスマニュアルの添付ファイルに記載されています。

image.png

2.AN13388: S32K3 メモリーガイド;

https://community.nxp.com/pwmxy87654/attachments/pwmxy87654/S32K/37044/2/AN13388.pdf


Re: S32K324 : Memory Layout上記の文書に添付ファイルが見つかりませんでした。添付ファイルは空です。ここにファイルをアップロードすることは可能ですか?Re: S32K324 : Memory Layout

こんにちは、@ RIJILKP

ご参考までに添付いたします。

Re: S32K324 : Memory Layout

A/Bスワップ機能付きのOTAサポートに対応したリンカーファイルのサンプルはありますか?メモリ構成をどのようにすればよいか知りたいだけです。

Re: S32K324 : Memory Layout

S32k324へのOTA実装に関する資料も共有していただけますでしょうか。

それに関するアプリケーションノートがあれば教えていただけると助かります。また、HSE/セキュアブートにおけるA/Bスワップの動作についても知りたいです。

Re: S32K324 : Memory Layout

こんにちは、@ RIJILKP

Cortex-M7では、ITCMとDTCMはコアに直接接続された専用ポート(I-TCMポート/D-TCMポート)であり、システムバスアドレスの一部ではありません。

したがって、各コアについて:

ITCMアドレス0x0000_0000は、そのコアのプライベートITCMを指します。

このITCMは、他のコアからは完全に不可視です。

マルチコアシステムでは、各コアが独自のITCMを持つが、アドレスは固定されたままである。


異なるブロックは、住所を除けばほぼ同じである。


PCFxはS32K389シリーズのMCUに搭載されているはずですが、S32K324にはこのモジュールは搭載されていません。


HSE(健康・安全・環境)に関する問題については、以下のリンクからCASEを作成してください: https://support.nxp.com/s/? language=en_US





Re: S32K324 : Memory Layout

資料をありがとうございます。

それに関していくつか質問があります。

1. なぜ以下のセクションの開始位置と終了位置が同じなのでしょうか?

0x000000000x0000FFFF64ITCM_0キャッシュ禁止
0x000000000x0000FFFF64ITCM_1キャッシュ禁止
0x000000000x0000FFFF64ITCM_2キャッシュ禁止
0x000000000x0000FFFF64ITCM_3キャッシュ禁止

2. プログラムフラッシュ(ブロック0)とプログラムフラッシュ(ブロック1)には機能的な違いがありますか?

3. PFC1とPFC0の間には機能的な違いはありますか?

データシートやメモリガイドにはこれらの詳細が見当たらなかったので、メモリの詳細が記載されている他の資料があれば教えていただけると助かります。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎04-15-2026 02:55 AM
Updated by: