2345653_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2345653_ja-JP

2345653_ja-JP

s32k312のADC

こんにちは、

s32k312 100ピンHDQFPパッケージのPTE1(ピン番号93)を設定したいです。私はRTDバージョン7を使用しており、Design Studioのバージョンは3.6.5です。関連する参照コードはありますか?

ありがとうございました。

ヴィシュヌVR

Re: ADC in s32k312

こんにちは、

最新のRTDバージョンをインストールしてみてください。RTD7.0.1以降にはRTDのデモ版が含まれています。S32K312 ADCの直接的なデモはありませんが、入手可能なデモを参照することができます。
image.png

または、コミュニティに投稿されているS32K3xx ADCのサンプルを探してみてください。ただし、通常は異なるMCU派生版や古いRTDが使用されています。

BR、ペトル

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎04-08-2026 03:39 AM
更新者: