2344985_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2344985_ja-JP

2344985_ja-JP

JTAGポートがLS1028A RDBのDDRにアクセスできません

こんにちは!私は、Lauterbach デバッグ モジュールを介して LS1028A RDB DDR にアプリケーションをロードしようとしています。uboot でボードを初期化してから CPU を停止し、システム アタッチ モードでアプリケーションをロードして、スタート シンボルに移動します。アプリケーションを OCRAM アドレス (0x18000000) にロードしようとするとこのプロセスは正常に動作しますが、DDR アドレス (0x80000000) にロードしようとすると、Lauterbach でデバッグ ポートの失敗エラーが発生し、プロセスが失敗します。デバッグポートからのDDRへのアクセスをブロックするセキュリティ設定があると思うのですが、ディップ・スイッチはセキュリティ無効に設定されているはずなのに、なぜロックされているのか理解できません。私の抱えている問題が何なのか、どなたかご存知でしょうか?よろしくお願いします!

Re: JTAG port unable to access DDR on LS1028A RDB

ラウターバッハ初期化スクリプトにDDRコントローラの初期化に関する問題があると思われます。NXPはお客様向けにCodeWarriorデバッグツールのみを提供しています。

ラウターバッハに関するお問い合わせは、 https://www.lauterbach.com/ までご連絡ください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎04-09-2026 02:43 AM
更新者: