2344390_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2344390_ja-JP

2344390_ja-JP

NXP FRDM-KL46Zの再設計

こんにちは、

NXP FRDM-KL46Zボードの一部の機能を削除して、再設計したいと考えています。

OpenSDA PK20DX128VFM5インターフェースについて、どのようにプログラムすればよいですか?そのプログラム(またはブートローダー)は無料で入手できますか?

現在、私はSEGGER J-linkプローブを使用してMKL46Z256VLL4をプログラムしています。

この機器に関して、今後数年で時代遅れになるリスクはありますか?

ご意見ありがとうございます。

Re: NXP FRDM-KL46Z redesign

こんにちは、 @Flo2 さん

投稿ありがとうございます。

OpenSDA PK20DX128VFM5インターフェースについて、どのようにプログラムすればよいですか?

→それは、ボード上のOpenSDAブートローダーが破損しているかどうかによります。
ブートローダーが正常に動作している場合は、ドラッグ&ドロップ方法でOpenSDAファームウェアを簡単にアップデートできます。
ただし、ブートローダーが破損している場合は、外部デバッガー(J-LinkやPEMicro Multilinkなど)を使用して、SDA JTAGインターフェースであるJ14に接続し、K20 OpenSDAブートローダーを再プログラムする必要があります。添付画像1をご覧ください。

Kinetis OPENSDAについてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事を参照してください。

図解付きステップバイステップ手順:Freescale Freedom Boardのファームウェアアップデート | MCU on Eclipse

Windows 8および10におけるOpenSDAボードの破損と復旧 | MCU on Eclipse


そのプログラム(またはブートローダー)は無料で入手できますか?

->> はい、FRDM-KL46ボードのOPENSDAブートローダーとファームウェアは無料で使用できます。OpenSDAシリアルおよびデバッグアダプタ|NXPセミコンダクターズを参照してください。添付画像2をご覧ください。


この機器に関して、今後数年で時代遅れになるリスクはありますか?

->> Kinetisファミリはライフサイクルが延長されています。NXP Semiconductorsの製品寿命に関するウェブページに掲載されている情報によると、KL46は2035年6月まで長寿命プログラムに含まれます。添付画像3を参照してください。

なお、その日付以降も、部品が直ちに製造中止になるわけではありません。部品の寿命はマーケットとお客様の動向によって左右されるためです。

ご参考までに、各製品には以下の順序でいくつかのステータス段階があります。アクティブ、新しいデザインには非推奨、サポート終了、製造中止。

製品が販売終了となった場合、お客様には最終注文まで6~12ヶ月、最終出荷までさらに6~12ヶ月の猶予期間を設けています。

お役に立てば幸いです。他に質問があれば、遠慮なくお尋ねください。

 

BR

セレステ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

Re: NXP FRDM-KL46Z redesignこんにちは、

ご回答ありがとうございます。

「ボード上のOpenSDAブートローダーが破損しているかどうかによります」とはどういう意味でしょうか??

ありがとう
Re: NXP FRDM-KL46Z redesign

こんにちは、 @Flo2 さん

OPENSDAについてより深く理解するには、添付のOPENSDAUGを参照してください。
この記述の意味するところは、OpenSDAブートローダーが正常に動作している場合は、OpenSDAアプリケーション(ファームウェア)のみを更新すればよいということです。
ただし、ブートローダーが動作しなくなった場合は、まず外部デバッガーを使用してブートローダーをプログラムし、その後ファームウェアを更新する必要があります。

BR

セレステ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎04-15-2026 02:39 AM
Updated by: