2341959_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2341959_ja-JP

2341959_ja-JP

S32K344 用の S32 Design Studio に SDK (RTD、FreeRTOS) をロードする手順。

NXPコミュニティチームの皆様、こんにちは。

現在、 NXP S32K344 MCUを使用しており、 S32プラットフォーム用のS32 Design Studioをシステムに正常にインストールしました。

S32 Design StudioにSDKをインストールして読み込む方法についてご教示いただきたいです。具体的には、以下の手順を探しています。

  1. S32K344用の適切なSDKをダウンロードしてください。
  2. SDKをS32 Design Studioにインポート/インストールします。
  3. SDKコンポーネントとして以下を使用します。
    • RTD(リアルタイム・ドライバ)
    • FreeRTOS
    • その他のミドルウェアまたは周辺機器ドライバ
  4. インストール済みのSDKを使用して新しいプロジェクトを作成します。

さらに、以下も共有してください。

  • S32K344 SDKの公式ダウンロードリンク
  • S32 Design StudioにおけるSDKのインストールと使用に関するドキュメント、アプリケーションノート、チュートリアル

あなたのサポートと指導は、私の開発作業にとって非常に役立ちます。

事前に感謝いたします。

よろしくお願いします、
ラオ

Steps to Load SDK(RTD, FreeRTOS) in S32 Design Studio for S32K344.

こんにちは、パベルさん

ご返信よろしくお願いします。

添付画像に示すように、SDKをシステムに正常にインストールできました。SDKフォルダは以下のパスにあります。

C:\NXP\S32DS.3.6.4\S32DS\ソフトウェア

しかし、 S32 Design Studio (S32DS)S32K344用の新しいプロジェクトを作成する際に、 「SDK の選択」ウィンドウに SDK が表示されません。そのため、SDKをプロジェクトに添付することができません。

以下の件についてご協力いただけますでしょうか?

  1. インストール済みのSDKがS32DSプロジェクト作成ウィザードに表示されないのはなぜですか?
  2. S32DSにSDKを手動で追加または登録するための正しい手順。
  3. SDKとツールを連携させるために必要な追加設定。

参考のためにスクリーンショットを添付しました。

サポートありがとうございます。ご指導を心よりお待ちしております。

よろしくお願いします、
ラオ
Re: Steps to Load SDK (RTD, FreeRTOS) in S32 Design Studio for S32K344.

こんにちは、 @sanjayrao さん

以下に私の回答を記載します。

S32K3デバイスの場合、従来のS32 SDKは更新されなくなりました。サポートされているのはリアルタイムドライバ(RTD)であり、これはAUTOSARおよび非AUTOSARの両方のユースケースにおいてSDKに代わるものです。

S32k3のメインページへのリンクはこちらです。

S32K3 車載 汎用MCU | NXPセミコンダクターズ

S32 Design Studioのナレッジベースは、以下のアドレスからご自由にご覧ください。

S32DS - 方法一覧


1. S32K344に適したRTDをダウンロードしてください。

S32K3メインページ -> ソフトウェア -> S32K3標準ソフトウェア -> オートモーティブ SW - S32K3/S32M27x - Cortex-M用リアルタイム・ドライバ -> RTDバージョンを任意に選択してください - 最新版を常に推奨します -> * _DesignStudio_updatesite.zip と *_ReleaseNotes.pdfをダウンロードしてください

2. RTDをS32 Design Studioにインポート/インストールする

こちらの動画をご覧ください。

S32 RTD 5.0.0をDesign Studio 3.6.0でダウンロード、インストール、設定する方法

3. RTD(リアルタイム・ドライバ)、FreeRTOS、その他のミドルウェアまたは周辺機器ドライバなどのSDKコンポーネントを使用する

まず、他のソフトウェアをインストールする必要があります。

S32K3メインページ -> ソフトウェア -> S32K3リファレンスソフトウェア -> 必要なソフトウェアを参照 -> RTDバージョンに基づいてソフトウェアバージョンを選択 -> *_DesignStudio_updatesite.zipと*_ReleaseNotes.pdfをダウンロード -> リリースノートのインストール手順に従う

例を確認してください。使用方法などFreeRTOS。

4. インストール済みのRTDを使用して新しいプロジェクトを作成します。

それは上記の動画で示されています。


NXPコミュニティを検索してみてください。ほとんどのユースケースは既にそこで議論されていると思います。

よろしくお願いいたします。

パベル

Re: Steps to Load SDK (RTD, FreeRTOS) in S32 Design Studio for S32K344.

こんにちは、サンジェイさん。
私もプロジェクト作成時に同じ問題に直面しました。あなたは問題を解決できましたか?

Re: Steps to Load SDK(RTD, FreeRTOS) in S32 Design Studio for S32K344.

こんにちは、 @sanjayrao さん

なるほど。前のウィンドウで正しいGCCを選択する必要があります。S32K3 RTDにはGCC 10.2を使用してください。

以下はS32DS 3.6.1およびS32K3 RTD 6.0.0のスクリーンショットです。

PavelL_0-1779171114999.png

GCCのバージョンはRTDリリースノートから入手できます。

PavelL_1-1779171340146.png

よろしくお願いいたします。

パベル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
2 weeks ago
Updated by: