こんにちは、皆さん
現在、 NXP i.MXプロセッサを使用したIoT導入プロジェクトに取り組んでおり、クラウドソリューションを効果的に統合する方法について議論を始めたいと考えています。このプロジェクトでは、エッジでのリアルタイムデータ収集に加え、クラウドプラットフォームを活用した分析とリモート監視も行います。
これまでのところ、通信にはMQTTを導入しており、クラウドソリューションはデバイスマネジメントの効率化と複数ノードにわたる拡張性の向上に役立っています。特に、NXPのハードウェアを使用する際に、エッジプロセッシングとクラウドワークロードのバランスをどのように最適化しているのか、皆さんの取り組みに興味があります。
クラウド統合をよりスムーズにするために推奨されるNXPのSDK、ミドルウェア、またはリファレンスデザインはありますか?また、大規模な環境における安全な通信とデバイス認証には、どのようなアプローチを取っていますか?
コミュニティの皆様からのご意見、実体験、またはアーキテクチャに関するご提案をいただければ幸いです。
こんにちは、 @luciaonmatteo さん
NXPのエコシステムには、クラウド統合をよりスムーズにするためのツールやリファレンスデザインがいくつか用意されています。
1. クラウドコネクティビティミドルウェアを備えたMCUXpresso SDK
このSDKは、AWS、Azure、Google Cloud IoTを標準でサポートするほか、MQTT、TLS、およびすぐに使用できるコネクティビティ例を提供します。NXP製デバイス全体で迅速なプロトタイピングと安定したクラウドオンボーディングを実現したい場合、これは素晴らしい出発点となります。
2. FreeRTOS + NXP i.MX RT1060 IoTリファレンス統合
より強力なセキュリティと大規模なデバイスマネジメントが必要な場合は、このリファレンスプロジェクトがFreeRTOSとAWS IoTを統合し、MQTTデモ、デバイスシャドウ、セキュアな通信、OTAファームウェアアップデート機能を提供します。また、ハードウェアベースの認証のためのEdgeLock SE050セキュアエレメントにも対応しています。
https://github.com/FreeRTOS/iot-reference-nxp-rt1060
3. meta-nxp-security-reference-design (Yocto Security Layer)
Linuxベースのi.MXプラットフォーム向けに、このYoctoメタレイヤーは、セキュアブート、キーマネジメント、およびデバイス認証機能を追加します。これらは、拡張性とセキュリティの高いデプロイメントにとって不可欠です。
https://github.com/nxp-imx-support/meta-nxp-security-reference-design
よろしくお願いします、
志明