2339436_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2339436_ja-JP

2339436_ja-JP

i.MX95でQoSを使用する方法

こんにちは、

i.MX95リファレンスマニュアル(IMX95RN Rev.4、2026年1月22日)の第98章「ブロック制御」には、NoCレジスタの説明が記載されています。
バスQoSに関連する機能や、PRESSUREレジスタ(3ビット)とHURRYレジスタ(3ビット)について言及されているが、説明はない。ユーザーはLinux BSPを介してこれらのレジスタにアクセスし、調整できますか?
例えば、GPUのリアルタイム性能を向上させるには、GPUMIX_PRESSURE_HURRYレジスタのPRESSUREビットを最大値の111に設定します。
これを利用したQoSのサンプルアプリケーションがあれば、ぜひ教えてください。

よろしくお願いいたします。

加納

Yocto ProjectRe: How to Use QoS on the i.MX95

こんにちは、

残念ながら、i.MX95はまだ試作段階にあるため、これらのレジスタの説明や操作方法はまだ公開されていません。製品が発売され次第、ドキュメントも完成する予定です。

より詳しい情報については、担当のFAE(フィールドアプリケーションエンジニア)にお問い合わせください。

Re: How to Use QoS on the i.MX95

こんにちは、 @Oswalag

i.MX95のQoSに関するドキュメントの更新情報はありますか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎04-29-2026 03:28 AM
更新者: