S32DS3.6.6.内で下記の「Lauterbach」ボタンを使用すると、S32Dsはエラー(例外)メッセージを表示します。エラーメッセージの意味や、この問題を解決する方法について、より詳しい情報はどこで入手できますか?
こんにちは、 @DirkEtzler さん。
TRACE32は有効な状態でインストールされていますか?T32プラグインはローカルインストール環境を直接呼び出します。デバッグ設定については以下を参照してください。
TRACE32のドキュメント「 TRACE32とEclipseの統合」を参照してください。
よろしくお願いします、
ジュリアン
こんにちは、 @Julián_AragónM さん、
私のデバッグ設定は正常に動作しています。T32用のS32DSパス変数を修正し、対応する設定ファイルも編集しました。これらの変更により、私のLauterbachが呼び出され、制御がLauterbachに移管されます。
LBボタンが具体的に何に使われているのか、そしてなぜエラーが発生するのかを知りたいのですが。
ラウターバッハ社に問い合わせて、彼らのプラグインについて教えてもらえるか聞いてみます。ここまでありがとうございました。
こんにちは、 @Julián_AragónM さん、
はい、有効なT32のインストールとライセンスを持っています。しかし、T32は標準以外の場所(例えば、C:\T32の下ではない場所)に配置されています。記載されているリンク先のドキュメントを確認して、私のトピックに関するガイダンスがあるかどうか調べてみます。
こんにちは、 @DirkEtzler さん。
デバッグ設定内のパスを、実際のT32ファイルの場所に変更してみてください。ご報告いただいたエラーは、有効なT32のインストールが検出されない場合に主に発生します。
よろしくお願いします、
ジュリアン