2339003_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2339003_ja-JP

2339003_ja-JP

S32K344 HSE - Ed25519 キー生成で 0x5A3C1769 が返されました

こんにちは、

S32K344 (S32K3X4EVB-Q172)、HSE FW インストール済み (INSTALL_OK=1)、ライフサイクル CUST_DEL。AES-128 CMACはHSE経由で正常に動作します。

Ed25519 の HSE_SRV_ID_KEY_GENERATE を呼び出す場合:
- キータイプ: HSE_KEY_TYPE_ECC_PAIR
- eccCurveId: HSE_EC_25519_ED25519
- keyBitLen: HSE_KEY256_BITS
- 対象: NVMグループ1、スロット0 (ECC_PAIRカタログ)

MU応答: 0x5A3C1769 — hse_status_and_errors.hに記載されていません。

OSIF_COUNTER_DUMMY を使用します。これはECC鍵生成におけるタイムアウトの問題でしょうか?

Ed25519はS32K344 HSEでサポートされていますか?また、動作するサンプルはありますか?

現在は回避策としてソフトウェアEd25519(TweetNaCl)を使用しています。

ありがとうございます。

Re: S32K344 HSE - Ed25519 key generation returns 0x5A3C1769

こんにちは、 @JasonB1さん

はい、Ed25519はサポートされています。添付ファイルには、使用したテストベクトルを含む動作例が含まれています。

エンディアンが異なるため、キーを入れ替える必要があることに注意してください。これは、HSEファームウェアリファレンスマニュアル改訂版に記載されています。2.7、118ページ。

よろしくお願いいたします。

ルーカス

Re: S32K344 HSE - Ed25519 key generation returns 0x5A3C1769

まさにこの問題にずっと悩まされていたのですが、あなたの解決策のおかげでようやく解決できました!時間を割いて共有してくださり、本当に感謝しています。どうもありがとうございます!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎03-28-2026 02:33 AM
Updated by: