こんにちは、
PN5180と500×190mmのアンテナを使用して、最大12個のタグ(ISO15693タグ画像参照)を検出することが可能かどうかを知りたいです。
タグの数がアンテナのマッチングに影響を与えることは理解していますが、この特定のアンテナで1個から12個のタグを検出することが目標です。
アンテナのマッチング設計には、NFCアンテナツール(NXPコミュニティ)を使用しました(「アンテナの設計」および「アンテナ1の設計」を参照)。
私のプロジェクトの電気回路図を添付しました(「PN5180アンテナ整合回路」と「PN5180回路基板」を参照)。
さらに詳しい情報が必要な場合は、私にお尋ねください。
こんにちは、 @damien1232 さん、
あなたの調子が良いといいのですが。
複数のタグがサポートされていますが、タグやカードの数が多いと、放射されるRF電界に大きな負荷がかかり、電界強度が分散され、パフォーマンスが低下する可能性があります。当社のNFCリーダは近距離プロトコルをサポートしていますが、NFCフォーラムの規格に準拠しているため、RF設定、アンテナの物理的特性、および環境に応じて、最大約10cmの読み取り距離を実現するように設計されています。
OM25180 | PN5180 NFC開発キットを使用して、セットアップ/環境をテストすることをお勧めします。また、こちらの記事も参考になるかもしれません: NFCリーダーライブラリを使用した複数のタグのアクティベーション。
よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。
こんにちは、エドゥアルドさん。
あなたが元気でありますように。
PN5180-NFCモジュール(画像参照)を使ってテストしたところ、問題なく動作しました。
私の質問は、私のような特定の大型アンテナでそれを使用することは可能でしょうか?それとも、最大10cmの小型アンテナに限定されるのでしょうか?
互換性のあるアンテナの最大サイズはどれくらいですか?正方形アンテナと長方形アンテナ、どちらが良いですか?
抵抗器R2とR7の値(いずれも4.7kΩ)は、検出において重要な役割を果たしているのでしょうか?
抵抗値Rsを下げたり上げたりすることで、品質係数を下げ、より多くのタグを読み取れるようにすることは可能でしょうか?
大型アンテナでできるだけ多くのタグを読み取るには、どのようなパラメータを調整すればよいでしょうか?
最初にVBATを3.3Vに接続し忘れたのですが、手作業で接続したワイヤーが測定値に大きな影響を与える可能性はありますか?
大型アンテナを使用すると、インピーダンス整合用のnanoVNAのおかげで、異なる画像が得られます(nanoVNA1はタグ1つ用、nanoVNA2はタグ2つ用など)。この大型アンテナを使って、何らかの調整を施せば、1~12個のタグを読み取ることは可能だと思いますか?
よろしくお願いいたします。
ダミアン
こんにちは、@EduardoZamora さん。
あなたが元気でありますように。
PN5180-NFCモジュール(画像参照)を使ってテストしたところ、問題なく動作しました。
私の質問は、私のような特定の大型アンテナでそれを使用することは可能でしょうか?それとも、最大10cmの小型アンテナに限定されるのでしょうか?
互換性のあるアンテナの最大サイズはどれくらいですか?正方形アンテナと長方形アンテナ、どちらが良いですか?
抵抗器R2とR7の値(いずれも4.7kΩ)は、検出において重要な役割を果たしているのでしょうか?
抵抗値Rsを下げたり上げたりすることで、品質係数を下げ、より多くのタグを読み取れるようにすることは可能でしょうか?
大型アンテナでできるだけ多くのタグを読み取るには、どのようなパラメータを調整すればよいでしょうか?
最初にVBATを3.3Vに接続し忘れたのですが、手作業で接続したワイヤーが測定値に大きな影響を与える可能性はありますか?
大型アンテナを使用すると、インピーダンス整合用のnanoVNAのおかげで、異なる画像が得られます(nanoVNA1はタグ1つ用、nanoVNA2はタグ2つ用など)。この大型アンテナを使って、何らかの調整を施せば、1~12個のタグを読み取ることは可能だと思いますか?
よろしくお願いいたします。
ダミアン
こんにちは、
AN11740 PN5180 アンテナ設計のセクション 2.1 によると、ISO/IEC 14443 では特定のアンテナの形状やサイズは要求されていません。同じ文書の図3を見ると、いくつかのアンテナの形状例が確認できます。したがって、電気的要件と性能要件を満たしていれば、どのようなアンテナでも設計できます。
抵抗器R2とR7に関してですが、あなたのセットアップはNXP製ではないボードに基づいているようですね。ハードウェアに関する詳細な質問については、ボードの製造元にお問い合わせいただくのが最善策です。製造元は実装の詳細を把握しているからです。
AN11740のセクション4.2.1.2で説明されているように、品質係数Qはシステム全体の要件とフレーム条件に依存します。この章にはQファクターに関する有益な情報が記載されているので、ぜひ読んでおくことを強くお勧めします。品質係数を下げることに関しては、同じ章から得られたこの注記に留意してください。
注:Q値が低いほど、アンテナの安定性と堅牢性が高くなります。Q値が低いアンテナほど、同調ずれが少ない。Q値が高いほど、電界強度も高くなります。
調整可能なパラメータは、特定のアプリケーション要件とアンテナ設計の特性によって異なります。第4.3.1章「RMおよびCM用のアンテナチューニング」はアンテナの最適化に役立ち、第4.4章「送信の最適化」は送信の最適化に役立ちます。どちらのセクションもAN11740に含まれています。
アプリケーションで必要であれば、負荷や同調ずれの状況に応じてトランスミッタの電流、ひいては電界強度を制御できるダイナミックパワーコントロールを使用できます。この機能については、 AN11742「ダイナミックパワーコントロール」で詳しく説明されています。ただし、この機能には特定のアンテナデザインが必要であり、 AN11741「DPCを使用したアンテナの設計方法」がこのアンテナの実装に役立つ可能性があります。
また、VBATピンが正しく接続されていることを確認してください。3.3.2章の推奨事項に従ってください。PN5190アンテナ設計ガイドにはPN5190 BGA電源回路の推奨事項が記載されていますが、このアプリケーションノートはPN5190向けに作成されていますが、ご自身のデザインの参考にすることができます。
よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。
こんにちは、 @EduardoZamora さん。ご回答ありがとうございます。
申し訳ありませんが、ISO15693を使用していることを先ほどお伝えしていませんでした。それが何か影響するのかどうかは分かりません。
私は開発ボードではなく、NXP社のPN5180チップを使用しています。これは、独自のアプリケーションを構築しており、それに応じて調整を行っているためです。
私の理解が正しければ、ドキュメントに記載されているパラメータに準拠していれば、どのような形状のアンテナでも設計できるということですね。
大型アンテナの場合、出力電力が2WのPN5190を使用する方が良いでしょうか?それは、特に私のアンテナ(490mm×190mm)にとって、より広く効率的な検出範囲を提供するでしょうか?
また、PN5180に関するAN12650(「ライブラリなしでPN5180を使用する」)と同様の、PN5190に関するアプリケーションノートがあるかどうか知りたいです。