2337566_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2337566_ja-JP

2337566_ja-JP

S32K148 FlexCAN2が動作しない

こんにちは、

Eclipse OpenBSWプロジェクトを使用しながら、S32K148でFlexCAN2を有効にしようとしています。

FlexCAN0は正常に動作していますが、FlexCAN2は有効なフレームを送信しません。

構成:

  • MCU: S32K148

  • CANインスタンス: FlexCAN2

  • ピン:

    • PB12 → CAN2_RX (ALT4)

    • PB13 → CAN2_TX (ALT4)

  • 外部トランシーバ:MCP2551(5V電源)

  • バス終端:合計約60Ω

  • ビットレート:500 kbps(従来型CAN)

観察された行動:

  • バス上ではエラーフレームのみが観測される

  • ビットスタッフィングエラーが発生する

  • ACKは受信されませんでした。

質問:

  1. MCP2551(5Vトランシーバ)は、S32K148 FlexCANのI/Oレベルと互換性がありますか?

  2. PB12/PB13のALT4はFlexCAN2の正しいピンですか?

  3. FlexCAN0とFlexCAN2の間には、考慮すべき特定のクロックまたは構成上の違いはありますか?

どのようなご指導もいただければ幸いです。

よろしくお願いします。

Re: S32K148 FlexCAN2 not working

こんにちは、 @sousou54 さん。

1.MCP2551との互換性に問題は見当たりません。

2. はい。

3. 追加の設定は不要です。CAN0/1/2は同じクロックで動作します。

ノードのテストを段階的に試してみてください...

トランシーバを使わずにTX/RXピン同士を接続してメッセージを送信してみてください。ACKが欠落しているため、メッセージが繰り返し表示されるはずです。TXエラーカウンタは0x80で、モジュールはエラーパッシブ状態です。それ以外の表示が出た場合は、PIN設定が間違っています。

TX/RXピンをトランシーバに通常通り接続し、バスからは切り離してください。メッセージを送る。上記と同じ画面が表示されるはずです。そうでない場合、トランシーバが無効になっているか、または終了していない可能性があります。

MCP2551のデータシートを見ると、RsピンをVssに接続して高速モードを選択する必要があることがわかります。

トランシーバを他のノード(例:CANツール)、メッセージの送受信。エラーが検出された場合、おそらくCANビットのタイミングが正しくないと考えられます。すべてのノードが同じビットレートとサンプルポイントを使用していることを確認してください。

以下のツールを使用できます: MPC5xxx/S32Kxx/LPCxxxx: CAN / CAN FD ビットタイミング計算。

最後に、これはカスタムボードですか、それともS32K148EVBを使用していますか?カスタムボードの場合は、 AN5426「S32K1xxのハードウェア設計ガイドライン」に記載されている接続を確認してください。

よろしくお願いします、
ジュリアン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎03-24-2026 04:31 AM
更新者: