2336054_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2336054_ja-JP

2336054_ja-JP

JTAGアクセス

s32k3x4evb-t172ボードでJTAGアクセスを無効化および有効化する方法を調べているのですが、矛盾する情報に遭遇しています。

このフォーラムの投稿(解決済み:S32 がデバッグ用のハードウェア (S32K344) を見つけられない - NXP コミュニティ)では、解決策として、オンボードのプログラマー/デバッガーはなく、S32K344 MCU は J40 JTAG/SWD コネクタ経由でのみ再プログラムできると記載されています。

しかし、 MCU オートモーティブ Board Quick Startsには、搭載のs32k3デバッガを使用してデバッグするには、J4-コネクタにマイクロUSBケーブルを接続するか、外部のS32k3デバッガを使用してデバッグするには、利用可能なJTAGコネクタのいずれかを接続すると記載されています。


ハードウェア構成のJTAGアクセスに関して、どれが正しいのか、またどのような選択肢があるのか、詳しく説明していただけませんか?


Re: JTAG Access

こんにちは、@addisonaudette1さん

どうやら混乱が生じているようです。あなたが参照したスレッドでは、S32K3 T-Boxについて議論されていますが、確かにオンボードデバッガは搭載されていません。

しかし、S32K3X4EVB-T172にはオンボードデバッガが搭載されており、組み込みJTAGコネクタ(J12)も備えています。これらのインターフェースのどちらを使用しても、MCUのフラッシュ書き込みとデバッグを行うことができます。


BR、VaneB

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎03-20-2026 03:28 AM
更新者: