2334495_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2334495_ja-JP

2334495_ja-JP

RTDをダウンロードするにはどうすればいいですか?

こんにちは、

AUTOSAR SWPベンダーから、下記バージョンのRTDリリースノートを受け取りました。

SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_HF04_D2504_ReleaseNotes.txt

しかし、NXPのウェブサイトのダウンロードページでこの特定のバージョンを見つけることができませんでした。

このRTDファイルはどこでダウンロードできますか?

Re: How can I download RTD?

こんにちは、 @Robin_Shen さん。

ご確認いただきありがとうございます。

そこに郵送します。


よろしくお願いいたします。

ショーン・ソン

Re: How can I download RTD?

ハイ

私のアカウントにもこのバージョンは表示されません。

Flexnetのヘルプデスクにメールで問い合わせて、このバージョンのRTDをアカウントに追加できるかどうか確認することをお勧めします。


よろしくお願いします、
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

- 最後の投稿から7週間はThreadをフォローしますが、それ以降の返信は無視されます。
後日、関連する質問がある場合は、新しいThreadを作成し、閉じられたThreadを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎04-15-2026 02:54 AM
Updated by: