2333721_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2333721_zh-CN

2333721_zh-CN

[S32K566 SAF] bist 测试后,MCU 将进入 RESET

嗨,团队

客户使用 SAF 后发现的 MCU 在 bist 之后将始终处于 RESET 状态。除了关闭电源外,没有办法启动 MCU。因此,客户希望了解变通方法和路径原因。但对此没有任何说明。

顺祝商祺!

俊杰

SAFETY_SWRe: [S32K566 SAF] MCU will be stucked in reset after bist test

你好@MariusC

感谢你的支持

  • BSSM 合同:否
  • 客户公司*:PATAC
  • 项目名称*:分区控制器
  • 客户联络点*(姓名& 电子邮件):Liek Li ([email protected])
  • 软件 & 硬件信息:客户正在基于 s32k566 A0 样本开发功能安全功能
  • 软件包信息*:SW32K5_RTD_R23-11_0.8.0 + SW32K5_SAF_0.8.0_HF01_D2602
  • 硬件*(板/芯片组/平台):S32K566 CVB
  • SW 版本*:0.8.0

顺祝商祺!

俊杰

Re: [S32K566 SAF] MCU will be stucked in reset after bist test

您好@Junjie,

请提供以下信息,以便我们更好地帮助您的客户:

如果您支持的是直接客户,请提供:

  • BSSM 合同:是/否
  • 客户公司*:
  • 项目名称*:
  • 客户联络点*(姓名& 电子邮件):
  • 软件& 硬件信息:
  • 软件包信息*:
  • 硬件*(板/芯片组/平台):
  • SW 版本*:

*必须

Re: [S32K566 SAF] MCU will be stucked in reset after bist test

你好@俊杰

在这个早期的启动阶段,问题可能有多种原因(例如,BIST 退出/恢复未完成)。

可能的原因是破坏性重置事件保持锁定状态,因此重复重置会达到破坏性复位升级阈值 (DRET),使设备处于重置状态,直到开机复位。

为了查明根本原因,以下寄存器转储/日志会很有帮助,这些记录会在 RESET 周期后立即捕获(十六进制值/屏幕截图)。

  • MC_RGM_DES(破坏性事件状态)
  • MC_RGM_FES(功能/外部事件状态)
  • MC_RGM_DRET、MC_RGM_FRET(升级阈值)
Re: [S32K566 SAF] MCU will be stucked in reset after bist test

你好@DenisSas

MCU 重复重置,调试器无法连接 MCU,除非关机。如果在 SAF 驱动程序中运行 SAF 示例,也会出现这个问题。

顺祝商祺!

俊杰

Re: [S32K566 SAF] MCU will be stucked in reset after bist test

嗨,@俊杰、

谢谢你的澄清。

我正在继续调查这种行为。目前我无法立即访问 S32K5 板来重现 SAF 示例场景,但我正在查看 SAF 初始化流程和早期的 RESET 顺序,以了解为什么 MCU 在调试器连接之前进入 RESET 循环。

Re: [S32K566 SAF] MCU will be stucked in reset after bist test

你好@DenisSas

能给我一些最新消息吗?客户要求我们关闭这张票,因为客户正在评估启动时间并优化应用程序启动流程。谢谢!

顺祝商祺!

俊杰

Re: [S32K566 SAF] MCU will be stucked in reset after bist test

嗨,@俊杰、

关于 s32k566,我们正在与验证团队联系,因为我们这边也存在这个问题。计划周一与他们会面,之后我会再提供信息。


致以最诚挚的问候,
Denis

Re: [S32K566 SAF] MCU will be stucked in reset after bist test

你好@DenisSas

感谢您提供最新信息,能否请您分享更多相关细节?是硬件问题还是软件配置问题或 sbaf 问题?如果不是硬件问题和 sbaf 问题,客户希望通过直接写入 bist 寄存器来配置 bist,使其正常工作。还有一个问题,我们能得到更新路线图吗?

顺祝商祺!

俊杰

Re: [S32K566 SAF] MCU will be stucked in reset after bist test

你好@Junjie,

BIST 执行时间 8.3ms
请注意这是初步的 BIST 执行。由于切口 A0 存在无法为 CPE 运行 LBIST 的勘误,因此切口 B0 将修正这一问题。

在 SAF 方面,我们即将完成在不使用 LBIST5 和 LBIST11(CPE 和 HSE)的情况下运行的 SAF 演示示例中的 BIST 执行。

关于有无 HSE 的 BootRom 执行时间,我正在等待架构师的回复。

亲切的问候,
Radoslav

Re: [S32K566 SAF] MCU will be stucked in reset after bist test

嗨,@俊杰、

问题在于硬件(A0 的勘误、LBIST CPE 不工作)和软件。我不建议直接写入 BIST 寄存器来使 BIST 工作。
路线图将等到2026年5月29日SAF ZE 0.8.1的新版本发布。从今天起的下周,功能演示将单独推出。解决方法就是在没有 CPE 的情况下也能运行。

致以最诚挚的问候,
Denis

Re: [S32K566 SAF] MCU will be stucked in reset after bist test

你好@RadoslavB

感谢您的更新,这对客户评估启动时间非常有帮助。

顺祝商祺!

俊杰

Re: [S32K566 SAF] MCU will be stucked in reset after bist test

嗨,@俊杰、

会议上发现了这个问题,现在 BIST 的所有者正在进行必要的更新,以使其与 SAF 演示示例配合使用。

感谢您的耐心等待。


致敬,
Denis

Re: [S32K566 SAF] MCU will be stucked in reset after bist test

嗨,@俊杰、

需要提醒的是,该问题仍然存在,目前 SBAF 团队正在对此进行调查。

此致敬礼,丹尼斯

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-09-2026 03:31 AM
更新者: