2333689_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2333689_ja-JP

2333689_ja-JP

インダストリアル Communication Explorer は EtherCAT を有効にできません

インダストリアル Communication Explorerを使用していた際、ネットワークカードのEtherCAT機能を有効にできませんでした。JDK 21.0.8.9とNpcap 1.84がインストールされ、システム環境変数に追加されました。

何が問題なのかを突き止めるのを手伝ってください。ありがとう!

 
 
 
 

Re: The Industrial Communication Explorer cannot enable EtherCAT

こんにちは、@ethan_dang1 さん

お使いのデバイスは何ですか?

サンプルプロジェクトを使用していますか?そうだとすれば、どれですか?

インダストリアル Communication ExplorerでEtherCATを設定する手順を教えていただけますか?

また、EtherCAT用ICEツールの初期設定方法を示す以下のトレーニング資料もご用意しています。

インダストリアル Communication Explorer (ICE) EtherCAT トレーニング:Windows、Linux セットアップ、i.MX RT1180 のフラッシュ書き込みと周期...

よろしくお願いします、
パブロ

Re: The Industrial Communication Explorer cannot enable EtherCAT

お使いのデバイスは何ですか?

イーサン: MIMXRT1180-EVK

サンプルプロジェクトを使用していますか?そうだとすれば、どれですか?

イーサン:はい、 EtherCATスタックライブラリです。EtherCAT インダストリアル イーサネット プロトコル ソフトウェア | NXPセミコンダクターズ

インダストリアル Communication ExplorerでEtherCATを設定する手順を教えていただけますか?

イーサン:

UG_10361 および UG10322_Rev.2.0 に続く

ステップ1: MCUXpresso Secure Provisioningを使用して、rt1180_cm33_cm33.elfをMIMXRT1180-EVKにダウンロードします。

ステップ2:QSPI FLASHモードに切り替え、ETH0をPC(WIN10)に接続し、電源を入れる

ステップ3:解凍した「インダストリアル-Communications-Explorer\ICE\port-ICE-202509180853-lwin32.win32.x86-64」ディレクトリを作成し、「ecat」というディレクトリを作成します。

ステップ4:インダストリアル-Communications-ExplorerICE ecatproxy-rel-20252609v2|ecatproxy |win ディレクトリにある ecatproxy.exe ファイルを インダストリアル-CommunicationsExplorer\ICE\port-ICE-202509180853-win32.win32.x86_64\ecat にコピーします。ディレクトリ。

ステップ5:ICEを開き、ネットワークカードを選択し、右クリックして「EtherCATを有効にする」をクリックします。

ポップアップメッセージ:EtherCATプロキシを開始できませんでした


Re: The Industrial Communication Explorer cannot enable EtherCAT

こんにちは、@ethan_dang1 さん

あなたが共有してくれた最初の画像では、ecatproxy.exe を含むフォルダの名前が「ect」になっていることに気づきました。

このフォルダの名前を「ecat」に変更して、そのようにテストしていただけますか?

よろしくお願いいたします。

パブロ

Re: The Industrial Communication Explorer cannot enable EtherCAT

「ect」を「ecat」に変更すれば問題ありません。どうもありがとうございます!

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎03-24-2026 02:40 AM
更新人: