2333418_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2333418_zh-CN

2333418_zh-CN

imxrt1170 低压差线性稳压器(LDO) 的测序

你好

我正在使用 iMX RT1170 进行低功耗设计,对它的内部电源管理单元有疑问

我知道通用电源控制器会在低电源模式转换期间处理电源排序。不过,我想确认一下硬件和软件责任之间的界限:

  1. 在运行模式和深度睡眠模式之间切换时,内部模块是否完全自动执行内部功能域的加电和断电顺序(例如打开/关闭 CPU 和外设电源)?

  2. 或者应用软件是否需要手动控制排序的任何部分(除了配置目标模式和执行 wFI 之外)?

我想确保自己正确理解硬件自动处理的内容与固件管理的内容。

#imxrt1170

感谢您的帮助!

Re: sequencing of imxrt1170 LDO

你好@Aakas_244

感谢您对恩智浦半导体产品的关注并有机会为您服务。

如果配置正确,i.MX RT1170 硬件可完全处理内部上电和断电排序。一旦 CPU 发出 WFI/WFE,通用电源控制器 (GPC) 就会通过 PGMC 自动执行模式转换、设定值更改和电源门控。

不过,软件仍有一些准备工作:

1:预配置目标电源模式和设定点。

2:在进入低功耗模式之前,确保所有总线主设备外设处于空闲状态。

3:配置 SSARC 描述符,这样可以自动保存和恢复电源门控功能域中的寄存器。

总之,硬件会执行排序,但软件必须在触发信号 WFI 之前做好系统准备并配置保留配置。

我建议你可以参考下面的应用笔记:

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13148.pdf

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13120.pdf

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13104.pdf

希望对您有所帮助

顺祝商祺!

mayLiu

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎03-18-2026 02:56 AM
更新者: