こんにちは、NXPチームの皆様
KW47-LOCボードで外部広告機能を使用したいです。
しかし、Ext Adv 関数を使用してパラメータを設定すると、gBleFeatureNotSupported_c が返されました。
Annotation 2026-03-13 153108.png
コンパイラスイッチを以下のように追加しました。
Annotation 2026-03-13 154122.png
サンプルは、バージョン25.12のSDKsから見つけたadv_ext_peripheralです。
使用されているNBUはkw47_nbu_ble_all_hosted.binです。
ご返信よろしくお願いします。
こんにちは、 @liyun さん。お元気でお過ごしでしょうか。
KW47-LOCボードでadv_ext_peripheralサンプルを実行する際に、どのような方法を試みているのか、詳細を教えていただけますでしょうか?この例はLOCボードのサポート対象例には含まれていませんが、拡張広告機能を移植したい場合は、拡張広告が設定されているKW47-LOCの「loc_reader」例を参考にすることをお勧めします。
さらに、NBUをロードするために実行している手順を教えてください。
こんにちは、RomanVR
ご返信ありがとうございます。
背景としては、BLE 5.4のPAwR機能をテストしたいので、5.x/6.xをサポートするKW47を使用することにしました。
1) この例はLOCボードでサポートされている例に含まれていないため
>> はい、私はwireless_bluetooth_uartのサンプルをベースにして、adv_ext_peripheralのミドルウェアのサンプルを私たちの環境に統合しました。
2) KW47-LOCの「loc_reader」の例を参考にすることをお勧めします。
>> ありがとうございます。使ってみます。
3) さらに、NBUをロードするために実行している手順を共有してください。
>> 私の LinkeFlash ツールは KW47-LOC ボードを認識できないため、FRDM-MCXW71_Incompatible_NBU_Firmware_Version.pdf のドキュメントを参照して mcxw71_nbu_ble_1_9_10_0.sb3 をボードにフラッシュしましたが、mcxw71 はターゲット MCU ではないため、JLink ツールを使用して、Getting Started with KW47-LOC のセクション 3 (ビルドと実行) の手順 6/7/8 を参照して、アドレス 0x48800000 にある kw47_nbu_ble_all_hosted.bin ファイルをダウンロードしました。
その後、搭載デバッグはスキャン機能に関して正常に実行されたようです。
どうもありがとう。