これはおそらくS32K特有の質問ではないと思いますが、私が使用しているMCUがS32Kなので、このフォーラムに投稿しました。もし他のフォーラムの方が適切であれば、ご指摘いただければ幸いです。
NXPのドキュメントの一部では(例:AN12522 2 ページ目後半に「コアロックアップ」についての記述があります。これは具体的にどういう意味ですか?これについて詳しく説明しているドキュメントはありますか?
ご説明ありがとうございます。
こんにちは、 @durga_choudhuryさん
Armのドキュメントによると:
「NMIハンドラまたはハードフォルトハンドラの実行中に障害が発生した場合、プロセッサはロックアップ状態に入ります。」このロックアップ状態では、プロセッサは命令の実行を停止し、以下のいずれかのイベント情報が発生するまで停止状態が続きます。
BR、VaneB