私はLS1028Aを使用してTSNエンドポイントデバイスを開発する予定です。ただし、ドキュメント REALTIMEEDGEUG.pdf には、Web インターフェイス経由で TSN を構成するには、PC を eneth の eno0 インターフェースに接続する必要があることが記載されています。問題は、外部スイッチに接続するためのエンドポイント インターフェイスとしてもこのインターフェイスを使用する必要があることです。Web ベースの設定の代わりに eneth の eno1 インターフェースを使用できるかどうか、またはスイッチ ポート (swp0~4) の 1 つに PC を接続して TSN 設定を実行できるかどうかを知りたいです。
LS1028ARDB評価ボードを使用しますか、それともアプリケーションに合わせてカスタムボードを設計しますか?
よろしくお願いします。
TSNの設定にはNETCONF/YANGを使用しますか?ありがとうございます。
社内チームとの協議の結果、TSN設定のマネジメントインターフェースとしてeno0を使用することを推奨します。
eno1ポートはLS1028ARDBの外部コネクタに接続されていないため、使用できません。
スイッチポート(swp0 ~ swp4)は設定すればアクセスできますが、マネジメントポートとして使用すると、そのポート上のTSNの一部の機能が制限される場合があります。
ありがとうございます。