早上好!
我们有一个想使用 iMX95 的项目,但需要两个视频输入和两个视频输出。在输入方面,我们希望使用两个 MIPI-CSI 输入。至于视频输出,我们希望使用两个 LVDS 输出,因为两个 MIPI-CSI 输入无法使用 MIPI-DSI 输出(由于 MIPI-DSI/CSI 组合)。
我们想独立使用 iMX95 的两个 MIPI-CSI 输入(每个输入都有不同的视频格式)。我们希望将第一个 MIPI-CSI 输入连接到 TC358743 芯片,第二个连接到 TC358748 芯片。我们希望两个 MIPI-CSI 输入能支持以下格式:720p50/59/60、1080p50/59/60、PAL、NTSC 和 1080i50/59/60。
两个 MIPI-CSI 输入端的这种配置会产生以下问题:
1.是否可以像我们描述的那样进行输入?也就是说,一个 MIPI-CSI 输入来自 TC358743,另一个来自 TC358748,两者都支持不同的视频格式。
2.这两个芯片(TC358743 和 TC358748)有兼容的驱动程序吗?
3.MIPI-CSI 输入是否也支持隔行扫描格式 PAL、NTSC 和 1080i50/59/60?如果是这样,我们如何管理隔行扫描?也许有所谓的"虚拟通道" ?文件似乎支持 MIPI-CSI 输入中的隔行扫描("CSI Pixel Formatter (CSI_PIXEL_FORMATTING)" => " 兼容 YUV/RGB 数据类型的隔行扫描模式" ),但我们希望确保它能接受此类隔行扫描格式(PAL、NTSC 和 1080i50/59/60)。
4.由于 TC358743 芯片的 MIPI-CSI 接口在隔行扫描数据方面的限制,我们无法使用 YUV422。我们正在考虑在该 MIPI-CSI 接口上使用 YUV444 格式,但通过 MIPI-CSI 接口将其作为 RGB 发送,这可能需要对软件进行修改。这可能吗?软件(驱动程序等)是现成的,还是需要我们自己开发?
5.我们希望将两个 MIPI-CSI 接口之一的输入路由到 H264/HEVC 视频编码器,但该编码器需要 YUV420,而 MIPI-CSI 接口是 YUV422(或 YUV444)。根据文档,似乎可以使用"8 位 YUV422/YUV444/RGB 硬件 CSC" 模块。这个 CSC 是 ISI 模块的 CSC 还是其他的?这种转换(YUV422/YUV444 到 YUV420)可以通过"硬件" 使用上述 CSC 完成,还是必须通过"软件" 完成?
6.接着上一个问题,考虑到将视频解码器输出发送到 LVDS 接口,需要进行 YUV420(解码器)到 RGB(LVDS)的转换,是否可以使用"硬件模块" (也许可以使用用于显示控制器的 Blit 控制器)进行这种转换(YUV420 到 RGB),还是必须通过"软件" 来完成?
7.说到色彩转换,我们还有一个关于 BT601 和 BT709 的兼容性和使用问题。"硬件" 转换中支持它们,还是它们取决于特定的系数配置,还是它们根本不受支持?
8.由于要处理各种视频格式和芯片限制,我们需要动态配置 MIPI-CSI 接口的通道数。这可能吗?如果是这样,"软件" (驱动程序等)是否已为此做好准备,还是需要我们自己添加?
谢谢你,丹尼尔。
感谢您回答了所有问题!
关于问题/答案 8,能否修改 MIPI-CSI 输入所用芯片的驱动程序,以允许动态更改通道数?
谢谢你,丹尼尔。
1) 你可以将不同的设备连接到不同的 mipi csi
2)您可以参考以下驱动程序
https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.12.y/drivers/media/i2c/tc358743.c
3)是的,可以支持隔行扫描视频,但我还没有 imx95 的样本,只有 imx8mp 的样本。
4) mipi csi 不支持 yuv444,如果您一定要使用这种格式,或许可以通过自己的 SW 进行转换。
5)6) 我认为 GPU 可以完成这项工作,更多详细信息,请参阅 GPU 指南。
7)请参阅第 7.3.18 章。附带文件的视频转换
8)无法动态修改数据通道
无法动态更改数据通道